earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spezifikationen

Spezifikationen


Produkte: Support-Werkzeuge
Funktionen: Technik
Produktversion: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
24.04.2025

Expert Tool

arrow1_rotationEinleitung arrow1_rotationFunktionen arrow1_rotationSpezifikationen
 
action_zoom_plus_stroke Expert Tool
Abbildung: Expert Tool

Einleitung

Expert Tool ist eine Softwareanwendung für den PC, die dazu dient, die Konfiguration der SmartStruxure Server zu visualisieren. Das Tool ermöglicht einem Ingenieur, Installateur oder Techniker die Verknüpfung der Objekte in der Ordnerstruktur zu erkennen und eine Dokumentation zur Inbetriebnahme oder Prozessunterstützung zu generieren.

Expert Tool ermöglicht einem Ingenieur, die internen Bindungen in einem EcoStruxure-BMS-Server zu überprüfen und Störungen zu beheben. Durch eine direkte Verbindung mit dem Zielserver oder durch einen Export der gesamten oder eines Teils der Ordnerstruktur kann der Ingenieur nach fehlenden oder doppelten Bindings suchen. Wenn eine Verbindung zum Zielserver besteht, kann der Ingenieur Echtzeitwerte einsehen, während diese die Serveranwendung durchlaufen. Darüber hinaus bietet Expert Tool Funktionen, die bei der Berichterstattung und Fehlerbehebung, wie Binding-Reports und Datenbankvergleichen, behilflich sind.

Vereinfachte Konnektivität

Expert Tool kann sich direkt mit dem EcoStruxure BMS-Server oder mit dem Projektkonfigurations-Tool (bzw. mit dem Projektkonfigurations-Server) verbinden. Geben Sie einfach die Login-Informationen des Zielsystems ein und stellen Sie die Verbindung her. Ein Server Upload Manager ermöglicht dem Ingenieur, schnell auf das genaue Teil des Systems zuzugreifen, dass eingesehen werden soll. Darüber hinaus können Sie ein System über die Exportdateienen betrachten.

 
action_zoom_plus_stroke Server Upload Manager
Abbildung: Server Upload Manager

Funktionen

Inbetriebnahme- und Unterstützungs-Tool

Expert Tool ist ein wertvoller Zusatz zum Toolkit eines Ingenieurs. Ingenieure können vor dem Öffnen einer Anwendung das Tool zum Prüfen und Beheben von Störungen sowie für die Unterstützung einer bereits vorhandenen Installation verwenden.

Ablaufdiagramm von Bindings

In einer Ablaufansicht werden E/A-Module, Variablen, Programme und Graphiken in einem 2D-Ablaufdiagramm mit Bindings angezeigt, die dabei deutlich dargestellt werden. Das Aufrufen eines Objekts zeigt alle verknüpften Bindings auf, sodass die verbundenen Objekte klar bestimmt werden können.

 
action_zoom_plus_stroke Ablaufansicht
Abbildung: Ablaufansicht
Systembaumstruktur

Die Ablaufansicht zeigt zudem die Systembaumstruktur so an, wie sie in dem EcoStruxure BMS-Server gegliedert ist. Um einen bestimmten Teil des Systembaums in einem 2-D-Ablaufdiagramm anzuzeigen, kann der Ingenieur spezifische Objekte auswählen und per Drag & Drop in einer neuen Ablaufansicht anlegen. Beim Klicken auf ein Objekt in der Baumstruktur leuchtet das Objekt in dem Ablaufdiagramm auf, sodass es leicht ausfindig gemacht werden kann.

 
action_zoom_plus_stroke Systembaum
Abbildung: Systembaum
Bindings-Bericht mit Analyse

Die Binding-Ansicht zeigt einen Bericht über alle Bindings einschließlich der Art des Objekts, des Ortes, der Art des Bindings und des Pfads zum Objekt an. Bindings, die ein Problem verursachen könnten, werden zur Unterstützung der Behebung von Störungen hervorgehoben.

 
action_zoom_plus_stroke Binding-Ansicht
Abbildung: Binding-Ansicht
Echtzeitdatenwerte

Expert Tool kann entweder über eine Direktverbindung über API oder über EcoStruxure Web Services mit dem EcoStruxure BMS-Server verbunden werden. Sobald der Ingenieur eingeloggt ist, werden die Zielordner ausgewählt und Echtzeitwerte können angefordert werden. Sobald die Datenübertragung hergestellt wurde, sind Echtzeitwerte für alle Bindings und dargestellten Objekte verfügbar. Objekte, die in einem erzwungenen Zustand oder Fehlerzustand sind, werden in der Binding-Ansicht angezeigt.

 
action_zoom_plus_stroke Live-Dateneinrichtung
Abbildung: Live-Dateneinrichtung
Support-Dokumentation und Reports

Der Ingenieur ist in der Lage, beide Ansichten – die Ablauf- und die Binding-Ansicht – in einer Vielzahl an Formaten zu speichern, um sie zur Dokumentation oder zur weiteren Bearbeitung zu einzusetzen. Darüber hinaus kann eine Report-Ansicht durch Nutzung der Eigenschaften eines beliebigen Objekts des Zielsystems erstellt werden. Vorgegebene oder benutzerdefinierte Reports können generiert werden und eine beliebige Kombination von Objekten und Eigenschaften enthalten.

 
action_zoom_plus_stroke Einstellungen der Report-Ansicht
Abbildung: Einstellungen der Report-Ansicht
Fehlerbehebung mit Datenbankvergleich

Expert Tool wird verwendet, um Daten in einem System zu verschiedenen Zeitpunkten zu vergleichen, um Änderungen hervorzuheben oder Unterschiede zu identifizieren. Ein Ingenieur kann zum Vergleich ganz einfach eine Datenvergleichsdatei erstellen und rasch einen Vergleichs-Report generieren, die zwei unterschiedliche Dateien vergleicht. Der Vergleichs-Report identifiziert gelöschte, hinzugefügte oder geänderte Objekte.

 
action_zoom_plus_stroke Daten-Reports vergleichen
Abbildung: Daten-Reports vergleichen
Allgemeine Fehlerprüfung

Mit der Fehlerprüfungsfunktion kann jeder beliebige Teil des EBO-Systembaums auf Programmierfehler überprüft werden. Diese Option kann prüfen, ob Bindings leer, ungültig oder von einem falschen Typ sind. Außerdem kann sie prüfen, ob Objektparameter gültig sind und Objektwerte durchgesetzt werden. Der Ausgabebericht kann im Word-, PDF- oder Textformat gespeichert werden.

 
action_zoom_plus_stroke Tool für die Fehlerprüfung
Abbildung: Tool für die Fehlerprüfung

Spezifikationen

Server side
EcoStruxure BMS servers
EcoStruxure Building Operation v1.8 and later
For more information, see the Enterprise Server, AS-P, and AS-B specification sheets.
Project Configuration Tool
EcoStruxure Building Operation v1.8 and later
For more information, see the Project Configuration Tool specification sheet.
Client side
Hardware requirements
Processor
Minimum: Intel Core i5 @ 2.0 GHz or equivalent
  
Recommended: Intel Core i5 @ 3.0 GHz or better
Memory
Minimum: 4 GB
  
Recommended: 8 GB or higher
Hard disk space
Minimum: 20 GB
Display
Minimum: 1,024x768 pixel resolution
Other devices
Microsoft mouse or compatible pointing device is required.
Software requirements
Operating systems
Microsoft Windows 10 (64-bit)
  
Microsoft Windows 11
  
Microsoft Windows Server 2016
  
Microsoft Windows Server 2019
  
Microsoft Windows Server 2022
The following Microsoft Windows 10 editions are supported: Pro and Enterprise.
The following Microsoft Windows 11 editions are supported: Pro and Enterprise.
The following Microsoft Windows Server 2016 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials.
The following Microsoft Windows Server 2019 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials.
The following Microsoft Windows Server 2022 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials.
Required additional software
Microsoft .NET Framework 4.7.2 and later
  • Enterprise Server
  • SpaceLogic AS-P
  • SpaceLogic AS-B