earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Спецификации

Спецификации


Продукты: Инструментальные средства поддержки
Функции: Разработка
Версия продукта: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0, 7.1
16.02.2021
Нажмите для просмотра обновленной версии, которая еще не переведена

Automated Engineering Tool

arrow1_rotationВведение arrow1_rotationХарактеристики arrow1_rotationСпецификации
 
action_zoom_plus_stroke Automated Engineering Tool
Рисунок: Automated Engineering Tool

Введение

Automated Engineering Tool — это программное решение на основе ПК, обеспечивающее разработчикам удобный способ разработки проекта для серверов EcoStruxure BMS и Project Configuration Tool (или Project Configuration Server). Система Automated Engineering Tool предназначена для сокращения времени на разработку типовых решений ОВиК для решения EcoStruxure BMS.

Характеристики

Стандарты и эффективность

Ориентированная на эффективность и стандартизацию платформа Automated Engineering Tool позволяет использовать большую библиотеку готовых шаблонов для стандартных приложений ОВиК и создавать собственные шаблоны на основе существующих разработанных решений. Повторно использовать шаблоны можно в других проектах или в похожих системах того же проекта. Платформа Automated Engineering Tool поддерживает мощные функции поиска и замены, а также другие возможности для изменения и переименования приложений перед вводом в эксплуатацию. Утилита предоставляет поддержку для перехода со старых систем и помощь в создании объектов EcoStruxure Building Operation, необходимых для предварительного ввода в эксплуатацию.

Упрощение и стандартизация

Платформа Automated Engineering Tool позволяет не создавать проекты с нуля, так как в ней можно собрать общие и стандартные приложения и сохранить их или использовать в совместном режиме. Повторное использование проверенных приложений существенно повышает эффективность, производительность и надежность.

Создание шаблона

Automated Engineering Tool позволяет пользователю сохранять любой контент базы данных EcoStruxure Building Operation в качестве шаблонов. Шаблон является независимым файлом базы данных, содержащим всю информацию об объекте, привязки, документацию, графики и программы в удобном для переноса формате. Шаблон можно легко создать в знакомом представлении системного дерева, аналогичном используемому в WorkStation. Вы можете легко выбрать любое содержание и сохранить его как новый шаблон.

 
action_zoom_plus_stroke Создание шаблона
Рисунок: Создание шаблона
Различные виды

В Automated Engineering Tool приложения можно просматривать в разных представлениях, поддерживающих различные инструменты для создания объектов и приложений с использованием повторяющихся процедур. Вид потока, вид ввода-вывода, вид папок, графический вид и вид объектов предоставляют информацию о файле библиотеки, с которым вы работаете.

Вид потока

В виде потока модули ввода-вывода, переменные, программы и графические объекты отображаются на двухмерной схеме потока с привязками, позволяющими легко проследить взаимосвязи между ними. При выборе объекта выделяются все его привязки, так что связанные объекты можно легко идентифицировать. В этом виде можно добавлять и связывать дополнительные стандартные объекты сервера, графические объекты TGML и программы.

 
action_zoom_plus_stroke Вид потока
Рисунок: Вид потока
Вид ввода-вывода

Вид ввода-вывода позволяет распределить объекты по модулям ввода-вывода. Объекты можно добавлять непосредственно в Automated Engineering Tool или загружать с целевого сервера. Несоответствия легко обнаружить и исправить вручную или автоматически.

Вид папок
 
action_zoom_plus_stroke Вид папок
Рисунок: Вид папок

В виде папок объекты приложения можно организовать по папкам в соответствии со структурой целевого сервера. Здесь можно добавлять новые папки и переименовывать существующие. Вы можете легко найти и устранить дубликаты папок и объектов. Используйте мастер копирования для быстрого дублирования отдельных папок или всего приложения любое количество раз.

 
action_zoom_plus_stroke Мастер копирования
Рисунок: Мастер копирования
Графический вид

Если шаблон содержит графический файл, его можно посмотреть в графическом виде.

Вид объектов

Вид объектов служит для мгновенного доступа к информации о всех объектах в текущем шаблоне. Вы можете сортировать и просматривать объекты по типу и названию. Все свойства объекта доступны, и их можно легко редактировать. Все привязки объекта сохраняются даже при изменении его названия или свойств. В виде объектов также доступен функциональный мастер поиска и замены.

 
action_zoom_plus_stroke Вид объектов
Рисунок: Вид объектов
Повторное использование существующего приложения

Automated Engineering Tool позволяет вводить в действие, модифицировать и повторно использовать существующие приложения ОВиК, сохраненные как шаблоны, без влияния на привязки объекта даже в случае его переименования. Решения можно перепроектировать и загрузить на новый или существующий сервер EcoStruxure BMS или в Project Configuration Tool. Создание таких приложений ОВиК из шаблонов позволяет существенно упростить стандартизацию, а также повысить целостность и единообразие общих приложений ОВиК.

Работа с настраиваемыми типами

Automated Engineering Tool позволяет создавать и редактировать настраиваемые типы перед сохранением их на сервере EcoStruxure BMS. Custom Type Manager позволяет создавать настраиваемый тип из одного из ваших приложений, либо ассоциировать приложение с настраиваемым типом, существующим на сервере EcoStruxure BMS. Эта функция особенно удобна при работе с контроллерами MP Series.

 
action_zoom_plus_stroke Custom Type Manager
Рисунок: Custom Type Manager
Изменение и редактирование

Глобальная функция редактирования позволяет многократно изменять любой текст в целевом приложении или шаблоне. В текст можно вносить любые изменения и исправления. Изменения можно быстро внести в названия, описания, ярлыки, тексты сигналов тревоги и т. д. Вы можете редактировать текст в графических объектах, программах функционального блока и программах скрипта. Утилита даже позволяет выполнять поиск и замену с помощью файла, содержащего пары слов.

 
action_zoom_plus_stroke Глобальное редактирование
Рисунок: Глобальное редактирование
Управление привязками

По мере внесения изменений в приложение, Automated Engineering Tool обновляет данные привязок. Новые привязки можно создавать в виде потока при добавлении объектов. Кроме того, для проверки привязок несвязанных объектов можно использовать менеджер привязок Binding Manager. Управлять внешними привязками к объектам можно только на целевом сервере EcoStruxure BMS. С помощью Binding Manager можно легко и быстро добавить все отсутствующие связи.

 
action_zoom_plus_stroke Binding Manager
Рисунок: Binding Manager
Легкий и безопасный ввод в действие

Для ввода приложения в действие Automated Engineering Tool использует средства Workstation SDK. Это позволяет легко, безопасно и надежно вводить в действия шаблоны на сервере EcoStruxure BMS или в Project Configuration Tool. После подключения к целевому серверу вы можете контролировать состояние вводимого в действие приложения. Всякие ошибки или исключения четко выявляются в ходе внедрения приложения, чтобы гарантировать успешную передачу в базу данных EcoStruxure Building Operation.

 
action_zoom_plus_stroke Ввод в действие
Рисунок: Ввод в действие
Оптимизация, организация и совместное использование шаблонов

Платформа Automated Engineering Tool предоставляет возможность доступа к шаблонам стандартных приложений и управления ими через библиотечные функции. Платформа Automated Engineering Tool обеспечивает доступ к обширной библиотеке готовых энергоэффективных шаблонов стандартных приложений ОВиК, которые можно использовать, изменять и настраивать. Кроме того, функции библиотеки позволяют вам управлять собственными шаблонами. Вы можете загружать и утверждать шаблоны, которые затем будут доступны другим пользователям. Библиотека обеспечивает контроль версий и автоматические обновления, благодаря чему вы всегда будете использовать новую версию приложения.

 
action_zoom_plus_stroke Библиотека стандартных шаблонов для ОВиК
Рисунок: Библиотека стандартных шаблонов для ОВиК
Расширенные шаблоны с конфигурацией

Опытные пользователи могут создавать шаблоны с дополнительной конфигурацией. Вы можете создать шаблон, содержащий информацию для сложного приложения, и добавить вопросы, помогающие пользователю его настроить. На основе ответов на такие вопросы приложение, связанные с ним объекты и привязки будут настроены нужным образом. Эти мастеры шаблонов в сочетании с файлом Excel позволяют быстро продублировать приложение нужное число раз, настроив для каждого экземпляра собственные параметры. Например, на основе одного шаблона и расписания можно создать и настроить большое количество приложений VAV.

 
action_zoom_plus_stroke  Мастер шаблонов
Рисунок: Мастер шаблонов
Редактор шаблонов

Если вы хотите создать собственный шаблон, с помощью редактора шаблонов можно задать ряд вопросов, которые по определенному алгоритму переводят приложение в нужное состояние. В сочетании с набором переменных, выражений и тегов эти вопросы позволяют легко настроить сложное приложение.

 
action_zoom_plus_stroke Редактор шаблонов
Рисунок: Редактор шаблонов
Вид конструктора (только на шведском)

Вид конструктора — это дополнительный инструмент для настройки приложений. Вы можете создавать библиотеки для систем определенных типов, таких как блок очистки воздуха, охладитель или сухой кондиционер. После этого можно открыть библиотеку и перетаскиванием добавить в нее нужные функции для настройки приложения. В настоящее время библиотека содержит версии приложений только на шведском языке. В скором времени будут добавлены и другие библиотеки.

 
action_zoom_plus_stroke Вид конструктора
Рисунок: Вид конструктора
Настройка перетаскиванием

В представлении конструктора приложения можно открывать из существующих шаблонов, сохраненных на компьютере. Вы можете открыть определенную библиотеку и с помощью окна компонентов перетащить элементы на графический объект TGML. После завершения конфигурации вы можете просмотреть объект TGML, проверить программы функционального блока, скомпоновать приложение и ввести его в эксплуатацию на целевом сервере.

Другие утилиты для экономии времени

Automated Engineering Tool также содержит дополнительные инструменты, которые помогают в разработке. Используя эти утилиты, можно создавать объекты EcoStruxure Building Operation из различных файлов. Вы можете открывать эти объекты в среде Automated Engineering Tool и вводить их в действие на сервере EcoStruxure BMS или в Project Configuration Tool. Эти инструменты упрощают переход с систем предыдущего поколения, а также повышают эффективность предварительного ввода в эксплуатацию серверов SmartX.

Создание объектов на основе рабочей книги

Книга — это файл Excel, содержащий информацию об устройствах SmartX, а также связанных с ними вводах и выводах. На основе данных из файла Excel, сформированного с помощью стороннего инструмента оценки или проектирования, платформа Automated Engineering Tool создает шаблон для всех объектов, необходимых для развертывания на целевом устройстве, чтобы можно было выполнить предварительный ввод в эксплуатацию. В настоящее время поддерживаются формат UK и таблицы Studio 360.

Блок управления сигналами тревоги и Блок управления трендами

Блок управления сигналами тревоги и Блок управления трендами позволяют вам быстро и эффективно создавать новые сигналы тревоги и тренды для существующей системы EcoStruxure BMS. Сигналы тревоги и тренды создаются на основе листа Excel или путем перетаскивания объектов из панели системного дерева в соответствующий блок управления. С помощью Блока управления сигналами тревоги и Блока управления трендами можно легко просматривать, редактировать и выполнять групповое редактирование новых сигналов тревоги и трендов, перед тем как сохранить их на целевом сервере.

 
action_zoom_plus_stroke Менеджер аварий
Рисунок: Менеджер аварий
Утилита обновления

Утилита Обновление упрощает процесс перехода со старых систем в базу данных EcoStruxure Building Operation. Объекты EcoStruxure Building Operation можно создавать из текстовых файлов, таких как файлы Continuum dump (.dmp) или файлы Satchwell Listpoint и/или Gateway (.txt). Утилита создает объекты EcoStruxure Building Operation в шаблоне, который затем можно ввести в действие на сервере SmartX или в Project Configuration Tool.

Для Continuum вам доступно несколько вариантов для упрощения переходов. Утилита обновления обеспечивает возможность перехода контроллеров сети bCX и Infinity CX к контроллерам AS-B. Кроме того, вы можете использовать утилиту обновления для преобразования контроллеров Infinity и b3. Обновление обеспечивает гибкую возможность преобразования одного или нескольких полевых контроллеров или небольших панелей из файла Continuum dump (.dmp) и переноса на один или несколько контроллеров SmartX IP или AS-P.

 
action_zoom_plus_stroke Утилита обновления
Рисунок: Утилита обновления
Поддерживаемые опции EcoStruxure Building Operation

Continuum

  • Вводы-выводы и значения, созданные на основе объектов ввода, вывода и числовых объектов контроллера (*.dmp).

  • Объекты Modbus, созданные на основе объектов RTU, RTU Annex и IP контроллера (*.dmp).

  • Входы-выходы, сопоставленные с объектами BACnet на основе объектов ввода и вывода контроллера (*.dmp).

  • Вводы-выводы b3 и значения, созданные на основе объектов ввода, вывода и числовых объектов контроллера (*.dmp).

  • Сообщение обновления сигнала BACnet от контроллера (*.dmp).

Sigma

  • Объекты и алгоритмы контроллеров EcoStruxure Building Operation, преобразованные в объекты контроллеров Sigma

  • Входы-выходы, созданные на базе объектов CMD, ST, AI и AO Outstation Listpoint (*.txt).

  • Входы-выходы, сопоставленные с объектами BACnet на основе объектов CMD, ST, AI и AO Outstation Listpoint (*.txt).

  • Объекты Modbus, созданные на основе объектов Outstation Listpoint (*.txt) и шлюза (*.txt) (16- и 32-разрядные).

BAS

  • Входы-выходы, созданные на базе объектов CMD, ST, AI и AO Outstation Listpoint (*.txt).

  • Входы-выходы, сопоставленные с объектами BACnet, созданные из объектов Outstation Listpoint (*.txt) CMD, ST, AI, AO.

  • Объекты Modbus, созданные на основе объектов Outstation Listpoint (*.txt) и шлюза (*.txt) (16-разрядные).

Спецификации

Сторона сервера
Серверы EcoStruxure BMS
EcoStruxure Building Operation 1.6 и более поздних версий
  
Для поддержки настраиваемых типов: версия 2.0 или более поздняя
Более подробную информацию см. в спецификациях Enterprise Server, сервера SmartX AS-P и сервера SmartX AS-B.
Project Configuration Tool
EcoStruxure Building Operation 1.8 и более поздних версий
  
Для поддержки настраиваемых типов: версия 2.0 или более поздняя
Более подробную информацию см. в спецификации к Project Configuration Tool.
Project Configuration Server
EcoStruxure Building Operation версий от 1.6 до 1.8
Сторона клиента
Требования к аппаратному обеспечению
Процессор
Минимум: Intel Core i5 при 2,0 ГГц или эквивалентный
  
Рекомендуется: Intel Core i5 при 3,0 ГГц или выше
Память
Минимум: 4 ГБ
  
Рекомендовано: 8 Гб или выше
Место на жестком диске
Минимум: 20 Гб
Дисплей
Минимум: 1024x768 пикселов разрешающая способность
Прочие устройства
требуется мышь Microsoft или совместимое позиционирующее устройство.
Требования к программному обеспечению
Операционные системы
Microsoft Windows 10 (64 бита)
  
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 бита)
  
Microsoft Windows Server 2016
  
Microsoft Windows Server 2019
Поддерживаются следующие версии Microsoft Windows 10: Pro и Enterprise.
Поддерживаются следующие версии Microsoft Windows Server 2012 R2: Datacenter, Standard, Essentials и Foundation.
Поддерживаются следующие версии Microsoft Windows Server 2016: Datacenter, Standard и Essentials.
Поддерживаются следующие версии Microsoft Windows Server 2019: Datacenter, Standard и Essentials.
Требуемое дополнительное ПО
Microsoft .NET Framework 4.7.2 и более поздних версий
  • Enterprise Server
  • SpaceLogic AS-P
  • SpaceLogic AS-B