earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: Registration Portal
Funzionalità: Registrazione
Versione del prodotto: 3.3, 2022, 2023
21/05/2024
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Registrazione del sistema

arrow1_rotationRegistrazione online arrow1_rotationRegistrazione offline

As the owner, you register your EcoStruxure BMS to ensure that you are informed of the latest product news, relevant offers, and system updates. This information enables you to optimize maintenance and functionality of your system, protect asset value, and produce a healthier building for optimal comfort conditions.

È possibile registrare EcoStruxure BMS sia online che offline attraverso EcoStruxure Building Operation WorkStation. Se ti registri online, le informazioni di registrazione che fornisci vengono visualizzate nella pagina di accesso della WorkStation e WebStation.

Per maggior informazioni, consulta Registrazione online .

Per maggior informazioni, consulta Registrazione offline .

Puoi controllare e modificare i tuoi dettagli di registrazione in qualsiasi momento.

Esistono diverse possibilità di registrazione:

  • Puoi eseguire una registrazione a un Automation server stand-alone.

  • Puoi eseguire una registrazione a un Enterprise Server assieme agli Automation server collegati.

  • Puoi eseguire una registrazione a un Enterprise Central server assieme agli Enterprise server e agli Automation server collegati.

Indipendentemente dalla complessità del sistema, puoi registrare solo il primo server della gerarchia. I server di livello inferiore ereditano le informazioni di registrazione. Il sistema userà la registrazione esistente se possibile.

Registrazione online

You register an EcoStruxure BMS online when the EcoStruxure Building Operation WorkStation is connected to the Internet.

Per maggior informazioni, consulta Registrazione online .

Registrazione offline

You register an EcoStruxure BMS offline when the system is not connected to the Internet. If there is no Internet connection, the system prompts you to offline registration.

Per maggior informazioni, consulta Registrazione offline .

  • Panoramica di WorkStation
  • Registrazione online
  • Registrazione offline