earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
功能: 基本功能
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
2018/5/18

Viewing Events for Properties of Bound Objects

You can view events for the properties of bound objects, such as blocks in a program or components in a graphic.

显示更多
action_close

所有系统事件以及信息和环境都会记录在事件日志中。 这些事件记录可以在事件窗格或事件视图中浏览。

事件可以告知您有人登录或注销 EcoStruxure BMS、更改设定值、在文件中写入通告、发送电子邮件通告和创建对象。例如,事件可以告知您谁在何时创建了趋势日志或报警。事件日志还会记录 SmartX 服务器何时在线或离线,以及软件何时升级。事件日志可用于追踪系统中的所有信息。

要限制在 WorkStation 事件窗格中显示的事件数量,可以使用时间间隔过滤器或许多其他过滤器。指示器会告知您显示事件的数量。

您可以创建和使用多个事件视图。每个事件视图和事件窗格都能通过事件过滤器自定义,以仅显示您感兴趣的信息。

您可以浏览系统中某个对象所生成的所有事件。

在 WorkStation 中,您还可以浏览分支的所有事件。分支可以是包含所有内容的文件夹或网络等。

浏览某个分支的事件时,事件是基于分支路径。这意味着对于移动到分支的对象来说,不具有完整的历史事件列表。如果容器已移动或重新命名,历史事件也会丢失。会显示从容器中移除或删除的对象的事件。

在事件视图中,还可以打开详情视图以检查所选择事件的所有属性。

对于时间表事件,会将更改编码:

  • 周一:WS00001

  • 周二:WS00002

  • 周三:WS00003

  • 周四: WS00004

  • 周五:WS00005

  • 周六:WS00006

  • 周日: WS00007

事件窗格和事件视图自定义

您可以定义某些事件的样式以呈现比事件窗格和事件视图中所列的其他事件更引人注目的事件。 为定义特定事件的样式,您必须先创建一个与想要定义样式的事件相关联的条件。 事件样式包括独特的背景颜色、字体和字体颜色。

有关更多信息,请参阅 Events Pane and Event View Customization .

事件过滤条件

事件过滤条件可用来设置您希望显示在事件窗格或事件视图中的事件的条件。

有关更多信息,请参阅 Event Filter Conditions .

收藏夹

当您对某些窗格和视图的布局或过滤器进行更改时,可将更改保存为收藏夹。收藏夹的目的是快速地临时更改标准布局并通过应用收藏夹过滤条件缩小显示在窗格或视图中的报警范围。

有关更多信息,请参阅 收藏夹 .

存档概览

存档是保存历史数据的过程,历史数据由选择的事件和展开趋势日志组成。 例如,某些机构需要保留存档,以符合政府部门规定。 再比如,安全机构必须保留登录或更改设定点的人员的记录。 存档并非备份功能,因为存档数据无法导回系统中。

有关更多信息,请参阅 Archiving Overview .

To view events for properties of bound objects
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the program or graphic containing the bound object.

  2. In the Graphic View, right-click the part of the program or graphic that contains the bound property whose events you want to view.

  3. Point to View and then click Events .

The events of the properties in the bound object are displayed in an Events View in the WorkStation work area.

  • 事件运作方式
  • 事件窗格和事件视图