earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
18/05/2018

Viewing Events in This Branch

You view events in this branch when you want to view all the events below a certain branch in the system. A branch can be any object that can contain other objects, for example, a folder or a network.

Afficher plus
action_close

Tous les événements système, ainsi que les informations et les circonstances, sont consignés dans le journal d'événement. Ces enregistrements d'évènement peuvent être affichés dans le volet des évènements ou dans une vue d'évènement.

Les événements peuvent vous indiquer quand quelqu'un s'est connecté ou déconnecté au EcoStruxure BMS, si un point de consigne a été modifié, si une notification a été écrite dans un fichier, si une notification e-mail a été envoyée ou non et si un objet a été créé. Par exemple, les événements peuvent vous indiquer lorsqu'un journal de tendance ou une alarme a été créé et par qui. Le journal d'événement enregistre aussi lorsque les serveurs SmartX sont en ligne ou hors ligne et lorsque le logiciel a été mis à niveau. Le journal d'événement est utile pour suivre toutes les informations contenues dans votre système.

Pour limiter le nombre d'événements affichés dans le volet Événements de la WorkStation, vous pouvez utiliser le filtre sur un intervalle de temps ou d'autres filtres. Un indicateur vous présente le nombre d'événements affichés.

Vous pouvez créer et utiliser plusieurs Vues d'événements. Vous pouvez personnaliser chaque vue d'événement et le volet Événements avec un filtre d'événement pour n'afficher que les informations qui vous intéressent.

Vous pouvez afficher tous les événements qui ont été générés à partir d'un seul objet dans le système.

Dans WorkStation, vous pouvez également voir tous les événements pour une branche. Une branche peut être, par exemple, un répertoire ou un réseau et tout ce qu'il contient.

Lorsque vous examinez les événements dans cette branche, les événements sont basés sur le chemin de la branche. Cela signifie qu'il n'y a pas de liste complète d'événements historiques pour les objets qui ne se trouvent plus dans la branche. Les événements historiques sont également perdus si le conteneur a été déplacé ou renommé. Les événements relatifs aux objets déplacés ou supprimés du dossier sont affichés.

Dans la vue Événements, vous pouvez aussi ouvrir une vue détaillée pour inspecter toutes les propriétés d'un événement sélectionné.

Pour les événements planifiés, les modifications sont encodés :

  • Lundi : WS00001

  • Mardi : WS00002

  • Mercredi : WS00003

  • Jeudi : WS00004

  • Vendredi : WS00005

  • Samedi : WS00006

  • Dimanche : WS00007

Personnalisation du volet Événements et de la vue Événement

Vous pouvez affecter un style à certains événements pour faire ressortir ceux qui sont plus intéressants que les autres dans le volet Événement et les vues Événement. Pour affecter un style à un événement spécifique, vous devez d'abord créer une condition associée aux événements auxquels vous souhaitez affecter le style. Un événement peut recevoir un style sous forme de couleur de fond, police et couleur de police uniques.

Conditions du filtre d'événement

Les conditions des filtres événement sont utilisées pour configurer les conditions des événements que vous souhaitez afficher dans le volet Événement ou une vue Événement.

Favoris

Lorsque vous apportez des modifications de l'agencement ou des filtres dans certains volets et vues, vous pouvez sauvegarder les changements en tant que favoris. Le but des favoris est de pouvoir modifier rapidement et temporairement l'agencement standard et réduire la quantité d'informations affichées dans le volet ou la vue en appliquant les conditions de filtre favorites.

Pour plus d'informations, voir Favoris .

Vue d'ensemble des archives

L'archivage est le processus de préservation de données historiques, qui sont constituées d'événements sélectionnés et de journaux de tendances étendus. Par exemple, certains sites nécessitent la conservation d'archives afin de respecter les règlements gouvernementaux. Les sites sécurisés devant conserver des fichiers des personnes connectées et modifiant des valeurs de consigne sont un autre exemple. L'archivage n'est pas une fonction de sauvegarde car les données archivées ne peuvent pas être réimportées dans le système.

To view events in this branch
  1. In the System Tree pane, select the object that you want to view the events for.

  2. On the Actions menu, point to View and then click Events in this branch .

The events for the selected object and all its contents are displayed in the work area.

  • Mode de fonctionnement des événements
  • Ouverture d'une vue Événement spécifique à un objet
  • Events Pane and Event View Customization
  • Actions Menu