earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: Registration Portal
Funktionen: Registrierung
Produktversion: 1.8, 1.9
21.04.2016

Online-Registrierung

Ein Building Operation System wird online registriert, wenn die Workstation mit dem Internet verbunden ist. Wenn Sie sich in der WorkStation anmelden, werden Sie aufgefordert, Ihr System zu registrieren. Sie können sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt registrieren.

Sie können jederzeit in WorkStation durch Anklicken registrieren Hilfe > Registrierung .

Um die Systemregistrierung zu bestätigen, muss der Endbenutzer der gemeinsamen Nutzung von Systeminformationen und persönlichen Informationen zustimmen.

Für weitere Informationen siehe Ihre Zustimmung zur gemeinsamen Nutzung von System-Informationen geben  .

Für weitere Informationen siehe Ihre Zustimmung zur gemeinsamen Nutzung von persönlichen Informationen geben  .

Hinweis

Jedes eigenständige SmartStruxure Server Device wird als eine neue Anmeldung angesehen. Wenn ein eigenständiges SmartStruxure Server Device dann mit dem Enterprise-Server verbunden ist, werden die Registrierungsinformationen des SmartStruxure Server Device mit den Registrierungsinformationen des Enterprise Servers überschrieben.

Wenn die eigenständigen SmartStruxure Server Devices später mit dem Enterprise Server verbunden werden sollen, empfiehlt es sich, die SmartStruxure Server Devices nicht zu registrieren.

  • Übersicht Systemregistrierung
  • In WorkStation oder WebStation einloggen
  • Registering an Online System
  • Erstellen eines Buildings-Exchange-Benutzer-Kontos für Branch-Benutzer
  • Erstellen eines Buildings-Exchange-Benutzer-Kontos für Partner und Endbenutzer
  • Einloggen im Anmeldeportal
  • Seite der Standort-Installationsinformationen
  • Seite der Standort-Administrator-Informationen
  • Ihre Zustimmung zur gemeinsamen Nutzung von persönlichen Informationen geben 
  • Ihre Zustimmung zur gemeinsamen Nutzung von System-Informationen geben