earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
12/07/2019

Aplicar un filtro de hora de evento

Se utiliza el filtro de hora de evento para limitar el número de eventos que se muestran en el panel de Eventos o estrechar una búsqueda basada en un intervalo de tiempo concreto.

Aviso
  • El filtro de hora es un filtro temporal para el usuario registrado. Para guardar un filtro de hora, debe añadirlo como Favorito. Para obtener más información, consulte Favoritos .

  • Si ha ocultado automáticamente el panel de Eventos o la Vista de eventos, debe fijar temporalmente el panel o la Vista antes de aplicar el filtro de tiempo de eventos. Para obtener más información, consulte Menú de paneles .

Mostrar más
action_close

Todos los eventos del sistema, además de la información y las circunstancias, se registran en el registro de eventos. Estos registros de eventos se pueden ver en el panel Eventos o en una vista Evento.

Los eventos pueden informarle de cuándo un usuario se conecta o desconecta de EcoStruxure BMS, cuándo se cambia un punto de ajuste, si se ha escrito una notificación en un archivo, si se ha enviado o no una notificación por correo electrónico y de cuándo se ha creado un objeto. Por ejemplo, los eventos pueden decirle cuándo y quién creó una alarma o un registro de tendencias. El registro de eventos también incluye información de cuándo los servidores SmartX estaban conectados o desconectados y de cuándo se actualizó el software. El registro de eventos es útil para hacer un seguimiento de toda la información del sistema.

Para limitar los eventos mostrados en el panel de Eventos de WorkStation, puede utilizar el filtro del intervalo de tiempo u otros filtros distintos. Un indicador le dice el número de eventos mostrados.

Puede crear y usar más de una vista de eventos. Cada vista de eventos y el panel de eventos pueden personalizarse con un filtro de eventos para mostrar solo la información que le interese.

Puede ver todos los eventos que ha generado a partir de un objeto del sistema.

En WorkStation también puede ver todos los eventos de una rama. Una rama puede ser, por ejemplo, una carpeta o una red con todos los contenidos.

Cuando visualice Eventos en esta filial, los eventos se basarán en la ruta de la rama. Eso significará que no habrá ninguna lista completa de eventos históricos para los objetos movidos a la rama. Los eventos históricos se pierden si el contenedor se mueve o renombra. Se muestran los eventos de los objetos eliminados o borrados del contenedor.

En la vista de Eventos, también puede abrir una vista detallada para ver las propiedades de un evento seleccionado.

Para los eventos programados, los cambios se codifican:

  • Lunes: WS00001

  • Martes: WS00002

  • Miércoles: WS00003

  • Jueves: WS00004

  • Viernes: WS00005

  • Sábado: WS00006

  • Domingo: WS00007

Personalización del panel de Eventos y la vista de Eventos

Se pueden destacar algunos eventos para mostrar los más interesantes del panel Eventos y de la vista Evento. Para destacar un evento concreto, primero debe crear una condición asociada a los eventos que desea destacar. Se pueden destacar los eventos con un color de fondo único, fuente y color de fuente.

Condiciones del filtro de eventos

Las condiciones del filtro de eventos se utilizan para establecer las condiciones de los eventos que desea que se muestren en el panel Eventos o en la vista Evento.

Favoritos

Cuando se realizan cambios en determinados paneles y vistas, se pueden guardar los cambios como favoritos. El objeto del favorito es cambiar rápida y temporalmente el diseño estándar y reducir lo que se muestra en el panel o la vista aplicando las condiciones del filtro favorito.

Para obtener más información, consulte Favoritos .

Descripción de Archivo

El archivado es el proceso de conservar datos históricos, que son conjuntos seleccionados de eventos y registros de tendencias ampliados. Por ejemplo, se requieren algunas instalaciones para que los archivos sean compatibles con las normativas gubernamentales. Otro ejemplo son las instalaciones de seguridad en las que deben mantenerse registros de quién ha accedido o ha cambiado valores de consigna. El archivado no es una función de copia de seguridad, ya que los datos del archivo no se pueden volver a importar al sistema.

Para aplicar un filtro de hora de evento
  1. En WorkStation, abra el panel Eventos .

  2. Haga clic en el botón de selección de periodo

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Seleccione el periodo que desea filtrar:

    • Para mostrar los eventos de las últimas 24 horas, haga clic en el botón Día

       
      action_zoom_plus_stroke
      .

    • Para mostrar los eventos de la última semana, haga clic en el botón Semana

       
      action_zoom_plus_stroke
      .

    • Para mostrar los eventos del último mes, haga clic en el botón Mes

       
      action_zoom_plus_stroke
      .

    • Para mostrar los eventos del último año, haga clic en el botón Año

       
      action_zoom_plus_stroke
      .

  4. Para modificar la hora de inicio seleccionada o la fecha, seleccione el cuadro Inicio , introduzca una hora de inicio y haga clic en una fecha de inicio distinta en el calendario.

  5. Para modificar la hora de fin seleccionada o la fecha, seleccione el cuadro Fin , introduzca una hora de fin y haga clic en una fecha de fin distinta en el calendario.

  6. Haga clic en Aplicar .

El panel de Eventos muestra los eventos generados en el intervalo de fecha y hora seleccionados.

  • Cómo funcionan los eventos
  • Alarm View and Event View Standard Filter and Layout
  • Filtros temporales de usuario
  • Favoritos
  • Filtro rápido
  • Menú de paneles