earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: AD v2, AD v1, Technician Tool für Android, Technician Tool für iOS
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 1.8, 1.9
01.02.2018
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Gespeicherte und kürzliche Suchen verwenden 

Sie verwenden Sie Liste der gespeicherten und kürzlichen Suchen, so dass Sie nicht durch die lange Liste von Variablen blättern müssen, um die Sie interessierenden zu finden. Suchvorgänge sind ordnerbasiert. Sie können nach Objekten und Variablen in einem bestimmten Ordner suchen.

Sie können mit der schnellen Bildlaufleiste durch die lange Liste von Objekten und Variablen in einem Ordner scrollen.

Mehr zeigen
action_close

Verwenden Sie Suche, um die Objekte und Variablen in benutzerdefinierter Ansicht und System herauszufiltern, so dass Sie nicht durch die lange Liste von Variablen blättern müssen, um die Sie interessierenden zu finden. Suchvorgänge sind ordnerbasiert. Sie können nach Objekten und Variablen in einem bestimmten Ordner suchen.

Sie können die Objekte und Variablen mit den Namen aus der Liste herausfiltern, indem Sie sie im Feld Filter-Liste eingeben. Wenn Sie zum Beispiel alle Objekte mit dem Namen "chwstmp" finden wollen, geben Sie einfach "chwstmp" im Feld Filter-Liste ein. Es werden dann in der Liste nur die Objekte und Variablen angezeigt, deren Name "chwstmp" enthält.

Sie können auch Stellvertretersymbole an die Stelle von Zeichen oder Zeichenkombinationen in Objektnamen oder Variablen setzen.

 
action_zoom_plus_stroke Suche in iOS und Android
Abbildung: Suche in iOS und Android

Stellvertretersymbole suchen

Ein Stellvertretersymbol besteht aus einem oder mehreren Zeichen, um den Prozess zum Einrichten von Filterbedingungen zu vereinfachen. Sie verwenden Stellvertretersymbole, um Zeichen oder Zeichenkombinationen in Objektnamen oder Variablen zu ersetzen. Sie können Stellvertretersymbole verwenden, um die Objektliste in Benutzerdefinierte Ansicht und System zu filtern.

​Die Filterliste unterstützt drei Stellvertretersymbole:

  • ​Sternchen (*) steht für eine beliebige Kombination von Zeichen, einschließlich Leerstelle. * muss verwendet werden, wenn die Textzeichenfolge, die Sie filtern, Durchschuss enthält. Wenn Sie zum Beispiel nach Variablennamen als "Alarmauslöser" oder "Temp Alarmauslöser" filtern möchten, beachten Sie, dass Sie "*" am Ende oder am Anfang des Wortes "Alarm" verwenden.

  • ​Das Fragezeichen (?) stellt ein beliebiges einzelnes Zeichen dar.

  • Tilde "~" schließt Zeichen aus.

Gespeicherte und kürzliche Suchanfragen

Häufig verwendete Suchen können gespeichert und wiederverwendet werden. Eine gespeicherte Suche kann gelöscht werden.

Die Suchen werden nur dann unter  Kürzliche Suchanfragen  aufgelistet, wenn Sie auf das Suchsymbol auf der Tastatur von iOS oder Android klicken.

 
action_zoom_plus_stroke Gespeicherte und kürzliche Suchanfragen in iOS und Android
Abbildung: Gespeicherte und kürzliche Suchanfragen in iOS und Android

Um gespeicherte und kürzliche Suchen zu verwenden,
  1. Klicken Sie im Technikerwerkzeug auf Benutzerdefinierte Ansicht oder System .

  2. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie die Variable suchen möchten.

  3. Klicken Sie auf das Lesezeichen Symbol.

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Klicken sie auf die gespeicherte oder kürzliche Suche.

     
    action_zoom_plus_stroke
  • Suche
  • Eine Suche speichern