earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AD v2, AD v1, Technician Tool for Android, Technician Tool for iOS
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8, 1.9
09/02/2018
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Cómo usar búsquedas guardadas y recientes 

Utilice la lista de búsquedas guardadas y recientes de modo que no tenga que buscar por la larga lista de variables para localizar las que le interesa. Las búsquedas se realizan por carpeta. Puede buscar objetos y variables en una carpeta concreta.

Puede desplazarse por la larga lista de objetos y variables de una carpeta usando la barra de desplazamiento rápido.

Mostrar más
action_close

Utilice la opción de búsqueda para filtrar los objetos y variables en la Vista personalizada y en el Sistema de modo que no tenga que buscar por la larga lista de variables para localizar las que le interesa. Las búsquedas se realizan por carpeta. Puede buscar objetos y variables en una carpeta concreta.

Puede filtrar los objetos y las variables de la lista por los nombres escribiendo estos nombres en el cuadro Filtrar lista . Por ejemplo, si desea buscar todos los objetos con el nombre "chwstmp", escriba "chwstmp" en el cuadro Filtrar lista . En la lista se mostrarán solo los objetos y las variables cuyos nombres contengan "chwstmp".

También puede usar comodines para sustituir caracteres o combinaciones de caracteres en los nombres de objeto o las variables.

 
action_zoom_plus_stroke Búsquedas en iOS y Android
Figura: Búsquedas en iOS y Android

Búsqueda con comodines

Un comodín es uno o varios caracteres usados para simplificar el proceso de configuración de las condiciones de filtro. Los comodines sirven para sustituir caracteres o combinaciones de caracteres en los nombres de objeto o las variables. Puede usar comodines para filtrar la lista de objetos de la Vista Personalizada y del Sistema .

​La función Filtrar lista admite tres comodines:

  • ​El asterisco (*) representa cualquier combinación de caracteres incluidos los espacios en blanco. El asterisco debe usarse si la cadena de texto que filtra contiene espacios en blanco. Por ejemplo, si desea filtrar los nombres de variable "Obtención de alarmas" o "Obtención de alarmas de temperatura", asegúrese de usar "*" al final o al principio de la palabra "Alarma".

  • ​El signo de interrogación (?) representa cualquier carácter simple.

  • La virgulilla “~” excluye caracteres.

Consultas de búsquedas guardadas y recientes

Las búsquedas más usadas pueden guardarse y volverse a utilizar. Se pueden borrar las búsquedas guardadas.

Las búsquedas aparecen en  Consultas de búsquedas recientes  solo cuando toca el icono de búsqueda en el teclado del iOS o de Android.

 
action_zoom_plus_stroke Consultas de búsquedas guardadas y recientes en iOS y Android
Figura: Consultas de búsquedas guardadas y recientes en iOS y Android

Para usar búsquedas guardadas y recientes
  1. En Technician Tool, pulse en Vista personalizada o Sistema .

  2. Vaya a la carpeta en la que desea buscar la variable.

  3. Pulse Marcador .

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Toque en la búsqueda guardada o reciente.

     
    action_zoom_plus_stroke
  • Buscar
  • Guardar una búsqueda