earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Alarmes, Fonctionnalité de base
Version produit : 2023
21/05/2024

Ajouter un Favori

Vous ajoutez un favori pour sauvegarder une modification d'agencement ou de filtre que vous avez apportée au volet Alarmes, au volet Événements, à la vue Alarme, à la vue Événement, à la vue Liste ou à la Recherche.

Déclaration

You have to be logged on to the domain controller of the domain where you want to make the filter or layout changes to be able to access the Favorites feature.

Afficher plus
action_close

When you make layout or filter changes to certain panes and views, you can save the changes as a favorite. The purpose of the favorite is to quickly and temporarily change the Standard layout and narrow what is displayed in the pane or view by applying the favorite filter conditions.

Agencement et filtres dans WorkStation

Les modifications apportées à la mise en page et au filtre peuvent être enregistrées en tant que favoris pour les vues et volets suivants dans WorkStation :

  • Volet Alarmes

  • Vues Alarme

  • Volet Événements

  • Vues Événement

  • Vues Liste

  • Rechercher

Les modifications à la mise en page peuvent être enregistrées en tant que favoris ou objets de conteneur affichés dans la vue Liste.

Filtres dans WebStation

Les modifications apportées aux filtres peuvent être enregistrées en tant que favoris pour les vues et volets suivants dans WebStation :

  • Volet Alarmes

  • Vues Alarme

  • Volet Événements

  • Vues Événement

Si vous créez, dans WorkStation, un favori avec des modifications au niveau de l'agencement et des filtres, seules les modifications apportées aux filtres sont disponibles sous WebStation. Les filtres pour la vue Liste et la fonction Recherche ne sont pas pris en charge par WebStation et ne peuvent pas être utilisés dans WebStation.

Déclaration

You have to be logged on to the domain controller of the domain where you want to make the filter or layout changes to be able to access the Favorites feature.

Un favori est sauvegardé pour le compte utilisateur connecté, et disponible sur tout ordinateur du système EcoStruxure BMS.

Lorsque vous appliquez un favori, l'agencement et le contenu du volet ou de la vue changent en fonction de l'agencement et des conditions de filtre favoris. Un favori ne peut pas afficher d'informations que le compte d'utilisateur n'est pas autorisé à voir. Lorsque vous appliquez un favori, vous ne modifiez pas le volet ou la vue pour les autres personnes actuellement connectées à l'aide du même compte utilisateur.

Vous pouvez renommer un favori existant ou modifier l'agencement et les conditions de filtre d'un favori appliqué et le sauvegarder sous son nom existant ou sous un nouveau nom. Vous pouvez également supprimer un favori. Lorsque vous supprimez un favori, vous ne modifiez pas le volet ou la vue pour les autres personnes actuellement connectées à l'aide du même compte utilisateur.

Les favoris dans les vues Alarme et Événement prennent en charge les chemins relatifs pour la propriété Source. Vous pouvez réutiliser les vues Alarme et Événement contenant des favoris et avoir les chemins Source dans les favoris dynamiquement modifiés lorsque vous collez une copie, faites un doublon, importez ou déplacez la vue Alarme ou Événement. Par exemple, dans un chemin relatif : '../../*' où '../' représente un dossier ou un autre objet de conteneur et '*' représente tout ce qui est sous le dossier ou objet de conteneur.

Vous pouvez revenir à l'agencement et au filtre standard à tout moment. Lorsque vous vous déconnectez et que vous vous reconnectez, le volet ou la vue revient à l'agencement et au filtre standard.

Pour ajouter un favori
  1. Dans le volet ou la barre d'outils Vue, cliquez sur le bouton Favoris

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Cliquez sur Ajouter aux favoris .

  3. Dans la boîte de dialogue Modifier favori , dans le champ Nom , saisissez un nom pour le favori.

  4. Cliquez sur OK .

L'agencement et le filtre d'utilisateur actuel sont sauvegardés sous forme de favori et sont affichés dans le menu Favoris.

  • Favoris
  • Appliquer un favori
  • Renommer un Favori
  • Supprimer un Favori
  • Boîte de dialogue Sauvegarder Favori
  • Menu Favoris