earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
功能: 警报, 基本功能
产品版本: 2023
2024/5/21

添加收藏夹

添加一个收藏夹以保存对报警窗格、事件窗格、报警视图、事件视图、列表视图或查找所做的布局和过滤器更改。

重要:

You have to be logged on to the domain controller of the domain where you want to make the filter or layout changes to be able to access the Favorites feature.

显示更多
action_close

When you make layout or filter changes to certain panes and views, you can save the changes as a favorite. The purpose of the favorite is to quickly and temporarily change the Standard layout and narrow what is displayed in the pane or view by applying the favorite filter conditions.

WorkStation 中的布局和过滤器

WorkStation 中的布局和过滤器更改可保存为下列视图和窗格的收藏夹:

  • 报警窗格

  • 报警视图

  • 事件窗格

  • 事件视图

  • 列表视图

  • 查找

布局更改可保存为列表视图中显示的文件夹或容器对象的收藏夹。

WebStation 中的过滤器

WorkStation 中的过滤器更改可保存为下列视图和窗格的收藏夹:

  • 报警窗格

  • 报警视图

  • 事件窗格

  • 事件视图

如果您在 WorkStation 中创建包含布局和过滤器编辑内容二者的收藏夹,则仅过滤器编辑内容在 WebStation 中可用。WebStation 不支持清单视图和搜索的过滤器并且无法在 WebStation 中使用。

重要:

You have to be logged on to the domain controller of the domain where you want to make the filter or layout changes to be able to access the Favorites feature.

收藏夹可为登录的用户帐户保存,并且可从 EcoStruxure BMS 中的任何计算机上查看。

当您应用收藏夹时,窗格或视图的布局和内容根据收藏夹布局和过滤条件变化。收藏夹不能显示登录用户帐户无权查看的信息。当应用收藏夹时,不会改变当前使用同一用户帐户登录的其他人的窗格或视图。

您可以重命名已有的收藏夹或编辑应用的收藏夹的布局或过滤条件,并以现有名称或新名称保存它。您还可以删除收藏夹。当删除收藏夹时,不会改变当前使用同一用户帐户登录的其他人的窗格或视图。

报警视图和事件视图中的收藏夹支持源属性的相对路径。您可以重复使用包含收藏夹的报警视图和事件视图,当您粘贴、复制、导入或移动报警视图或事件视图时允许收藏夹中的源路径动态变化。比如,在相对路径中,'../../*' where '../' 代表文件夹或其他容器对象,'*' 代表文件夹或容器对象以下的一切。

您可以随时返回标准布局和过滤器。当您注销并重新登录时,窗格或视图还原为标准布局和过滤器。

如要添加收藏夹
  1. 在窗格 视图工具栏,点击 收藏夹 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  2. 点击 添加到收藏夹

  3. 保存收藏夹 对话框中,于 名称 框内为收藏夹输入一个新名称。

  4. 点击 确定

当前布局和用户过滤器被另存为一个收藏夹,并显示在收藏夹菜单上。

  • 收藏夹
  • 应用收藏夹
  • 重命名收藏夹
  • 删除收藏夹
  • 保存收藏夹对话框
  • 收藏夹菜单