Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Alarmas, Funcionalidad básica
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
12/07/2019

Cómo cambiar el nombre a un favorito

Los nombres de los favoritos se cambian para facilitar el que se pueda encontrar las condiciones de filtro y el diseño previamente definidos para el panel Alarmas, panel Eventos, vista Alarmas, vista Eventos, vista de Lista o Buscar.

Mostrar más
action_close

Cuando se realizan cambios en determinados paneles y vistas, se pueden guardar los cambios como favoritos. El objeto del favorito es cambiar rápida y temporalmente el diseño estándar y reducir lo que se muestra en el panel o la vista aplicando las condiciones del filtro favorito.

Diseños y filtros en WorkStation

Los cambios en el diseño y los filtros se pueden guardar como favoritos en los siguientes paneles y vistas en WorkStation:

  • Panel Alarmas

  • Vistas de Alarma

  • Panel Eventos

  • Vistas de Eventos

  • Vistas de Listas

  • Buscar

Los cambios en el diseño se pueden guardar como favorito para la carpeta u objetos de contenedor de la vista de Lista.

Filtros en WebStation

Los cambios en el diseño y los filtros se pueden guardar como favoritos en los siguientes paneles y vistas en WebStation:

  • Panel Alarmas

  • Vistas de Alarma

  • Panel Eventos

  • Vistas de Eventos

Si crea un favorito en WorkStation que contenga tanto un diseño como modificaciones de filtro, en WebStation solo estarán disponibles las modificaciones de filtro. Los filtros para la vista Lista y Buscar no son compatibles con WebStation y no se pueden utilizar.

Aviso

Debe haber iniciado sesión en el controlador del dominio en el que desea realizar cambios en el diseño o el filtro para poder acceder a la función de favoritos.

Se guarda un favorito para la cuenta de usuario que ha iniciado sesión y está disponible desde cualquier ordenador en EcoStruxure BMS.

Al utilizar un favorito, el diseño y el contenido del panel o vista cambia según las condiciones del favorito. Un favorito no puede mostrar información que la cuenta de usuario que ha iniciado sesión no pueda ver. Al utilizar un favorito, no se modifica el panel o la vista para nadie que esté registrado con la misma cuenta de usuario.

Puede cambiar el nombre de un favorito existente o editar el diseño y las condiciones del filtro de un favorito que se está utilizando y guardarlo con el nombre anterior o con uno nuevo. También puede borrar un favorito. Al borrar un favorito, no se modifica el panel o la vista para nadie que esté registrado con la misma cuenta de usuario.

Los favoritos en las vistas de Alarma y Eventos admiten rutas relativas para la propiedad Fuente. Podrá reutilizar vistas de Alarmas y Eventos con favoritos y hacer que las rutas de fuentes de los favoritos cambien dinámicamente cuando pegue una copia, haga un duplicado, importe o mueva la vista de Alarma o Eventos. Por ejemplo, en una ruta relativa: '../../*' donde '../' representa una carpeta u otro objeto contenedor y '*' representa cualquier cosa debajo de la carpeta u objeto contenedor.

Puede volver al diseño estándar y filtrar en cualquier momento. Al cerrar sesión y volver a iniciarla, el panel y la vista vuelven al diseño y filtro estándar.

Para cambiar el nombre a un favorito
  1. En la barra de herramientas o panel de Vista , haga clic en el botón Favoritos

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Haga clic en Gestionar favoritos .

  3. En el cuadro de diálogo Gestionar favoritos , haga clic con el botón derecho en el favorito cuyo nombre desea editar.

  4. Haga clic en Renombrar .

  5. En el cuadro de diálogo Editar Favorito , en el cuadro Nombre box, escriba un nuevo nombre para el favorito.

  6. Haga clic en Aceptar .

  7. Haga clic en Aceptar .

El favorito aparece con su nuevo nombre en el menú Favoritos.

  • Favoritos
  • Añadir a favoritos
  • Utilizar un favorito
  • Borrar un favorito
  • Cuadro de diálogo Gestionar favoritos
  • Cuadro de diálogo Editar favoritos
  • Menú de favoritos