earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Alarmas, Funcionalidad básica
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Seleccione el cuadro de diálogo Condiciones

Utilice el cuadro de diálogo Seleccionar condiciones para clasificar las alarmas de interés en el panel de Alarmas o una Vista de alarmas , o los eventos en el panel de Eventos o una Vista de evenos .

 
action_zoom_plus_stroke Seleccione el cuadro de diálogo Condiciones
Figura: Seleccione el cuadro de diálogo Condiciones

Tabla: Seleccione el cuadro de diálogo Condiciones

Componente

Descripción

 
action_zoom_plus_stroke

Añadir condición

Select the alarm filter conditions for the alarms you want to include.

 
action_zoom_plus_stroke

Eliminar condición

Remove the alarm filter conditions for the alarms you want exclude.

 
action_zoom_plus_stroke

Añadir fila

Click to add an additional row with the same condition.

 
action_zoom_plus_stroke

Eliminar fila

Click to remove a condition row.

 
action_zoom_plus_stroke

Excluir

Haga clic para invertir la condición en el filtro de alarma.

 
action_zoom_plus_stroke

Borrar todo 

Click to clear the selected conditions.

  • Panel Alarmas y vista de Alarma
  • Panel de eventos y vista de eventos
  • Cuadro de diálogo Añadir/eliminar Condiciones
  • Alarm View and Event View Standard Filter and Layout
  • Alarm Is Not Displayed in the Alarms Pane and Alarm View
  • Event Is Not Displayed in the Events Pane and Event View