earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation
Fonctionnalités : Alarmes, Fonctionnalité de base
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
15/07/2019

Boîte de dialogue Sauvegarder Favori

Utilisez la fenêtre de dialogue Sauvegarder favori pour sauvegarder de nouvelles conditions favorites d'agencement et de filtrage pur un volet Événements et une vue Événement, ou pour écraser des conditions favorites d'agencement et de filtrage pur un volet Alarmes et une vue Alarme en les sauvegardant sous un nom existant.

 
action_zoom_plus_stroke Boîte de dialogue Sauvegarder Favori
Figure : Boîte de dialogue Sauvegarder Favori

Table : Boîte de dialogue Sauvegarder Favori

Composant

Description

Nom

Saisissez un nouveau nom pour le favori.

Favoris actuels

Sélectionnez un favori existant dans la liste.

  • Favoris
  • Renommer un Favori