earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Mostrar información sobre herramientas del elemento más cercano

Utilice la función Magnético para ver el valor más cercano al puntero.

Mostrar más
action_close

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Estos ajustes se pueden guardar de modo que el gráfico de tendencias se muestre de la misma forma cuando lo abra.

Cómo mostrar información sobre herramientas del elemento más cercano
  1. En WebStation, en el panel de Árbol del sistema , seleccione el gráfico de tendencias.

  2. Haga clic en el botón Mostrar información herramienta para el elemento más cercano

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Series del gráfico de tendencias en WebStation
  • Cómo funcionan los gráficos de tendencias
  • Cambio del grosor de la línea de las series de un gráfico de tendencias
  • Cambio del color de las series de un gráfico de tendencias
  • Cambio del tipo de presentación de una serie del gráfico de tendencias
  • Visualización de marcadores en las series de un gráfico de tendencias
  • Cómo añadir una serie de gráficos de tendencias a un gráfico de tendencias en WebStation
  • Cómo eliminar series del gráfico de tendencias
  • Cómo guardar la configuración del gráfico de tendencias actual
  • Vista del gráfico de tendencias