earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: 趋势
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
2024/3/14

显示最近项目的工具提示

使用磁铁功能以查看最接近指针的数值。

显示更多
action_close

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

可以保存设置,以便任何时候打开趋势图时以同样的方式显示图。

显示最近项目的工具提示
  1. 在 WebStation 的 系统树 窗格中,选择趋势图。

  2. 点击 显示最近项目的工具提示 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  • WebStation 中的趋势图系列
  • 趋势图运作方式
  • 更改趋势图系列的线条粗细
  • 更改趋势图系列的颜色
  • 更改趋势图系列的展示类型
  • 在趋势日志系列中显示标记
  • 在 Webstation 的趋势图中添加趋势图系列
  • 移除趋势图系列
  • 保存当前趋势图设置
  • 趋势图视图