earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos AD v2, AD v1, Technician Tool for Android, Technician Tool for iOS
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8, 1.9
09/02/2018
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Alarmas

Las alarmas le notifican cuándo se producen eventos importantes. Por ejemplo, si la temperatura es demasiado alta o baja en un edificio, si se abre una ventana, o si algo se avería, como un ventilador. El administrador del sistema configura las alarmas y decide a quién se envían.

Cuando una alarma se dispara, se muestra en una lista junto con información sobre la alarma y su estado actual. En el listado, puede seleccionar y reconocer múltiples alarmas. Puede ver la lista de alarmas activas, reconocidas y restablecidas. También puede abrir una vista de detalles para obtener información sobre el origen y todas las propiedades de una alarma.

Cuando reconoce una alarma, está informando a otros usuarios de que ya ha visto la alarma. Al reconocer una alarma, no necesariamente se hace responsable de solucionar la causa de la alarma. La alarma reconocida pasa de la lista de Alarmas activas a la lista de Alarmas reconocidas.

Para obtener más información, consulte Reconocimiento de alarmas .

Para obtener más información, consulte Identificación del origen de una alarma .

 
action_zoom_plus_stroke Alarmas en iOS y Android
Figura: Alarmas en iOS y Android

Los colores de las Alarmas son los mismos que en Workstation. Para cambiar los colores en Technician Tool, cambie los colores en el panel de Alarmas en Workstation.

Puede clasificar las alarmas según los siguientes parámetros:

  • Prioridad

  • Marca de tiempo

  • Nombre de fuente

  • Fuente

  • Texto de alarma

  • Hora de Inicio

  • Categoría

 
action_zoom_plus_stroke Alarmas activas en iOS y Android
Figura: Alarmas activas en iOS y Android
  • Technician Tool Overview
  • Reconocimiento de alarmas
  • Identificación del origen de una alarma