earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16/11/2018

Trier des objets

Vous triez des objets pour changer l'ordre de tri dans lequel les objets sont présentés.

Afficher plus
action_close

Pour obtenir une meilleure vue des objets dans les vues et les listes, vous pouvez utiliser plusieurs fonctions, telles que les fonctions de filtre, de regroupement et de tri.

Vous pouvez regrouper des objets afin de les afficher d'une manière spécifique, par priorité ou par nom, par exemple. Vous pouvez également ajouter des sous-groupes en ajoutant de nouvelles colonnes dans un groupe.

Vous pouvez trier par ordre décroissant ou croissant à l'aide de la petite flèche sur l'en-tête de colonne. Vous pouvez également trier les alarmes par état ou priorité, par exemple, en ajoutant des colonnes contenant les informations que vous souhaitez utiliser pour le triage. Vous pouvez trier plusieurs colonnes en appuyant sur SHIFT et trier une nouvelle colonne. Le tri est effectué dans l'ordre dans lequel vous avez ajouté un nouveau tri.

Exemple :

Vous triez par état d'alarme et par priorité. D'abord, les alarmes sont triées par leur état. Si plusieurs alarmes ont le même état, elles sont triées par priorité.

Les modifications apportées à l'ordre des groupes et du triage dans la vue Listes sont sauvegardées lorsque vous fermez ou quittez la liste. Vous devez sauvegarder les autres changements apportés aux volets et vues manuellement.

 
action_zoom_plus_stroke Les objets de la vue Listes groupés par nom et valeur et triés par ordre ascendant
Figure : Les objets de la vue Listes groupés par nom et valeur et triés par ordre ascendant

Vous pouvez regrouper et trier des objets dans les volets et vues suivants dans WorkStation :

  • Vue Liste

  • Volet Alarmes

  • Vues Alarme

  • Volet Événements

  • Vues d'événement

  • Volet Suivi de valeurs

  • Vues de suivi de valeurs

  • Vue Liste de journal de tendance

Pour trier des objets
  • Dans WorkStation, dans le volet ou la vue, cliquez sur le titre des colonnes.

  • Regrouper et trier des objets
  • Supprimer un groupe
  • Colonnes