Per ottenere una migliore visualizzazione degli oggetti nelle visualizzazioni e negli elenchi, puoi utilizzare una gamma di funzioni come il filtro, il raggruppamento e l'ordinamento.
Puoi raggruppare gli oggetti per visualizzarli in un modo specifico, per esempio in base alla priorità o al nome. Puoi anche aggiungere dei sottogruppi aggiungendo nuove colonne a un gruppo.
Puoi modificare l'ordine da discendente ad ascendente servendoti della freccetta posizionata nell'intestazione della colonna. Puoi anche ordinare gli allarmi, per esempio, secondo lo stato o la priorità, aggiungendo le colonne che contengono le informazioni in base alle quali vuoi ordinarli. Puoi ordinare diverse colonne premendo MAIUSC e quindi ordinando in base a una nuova colonna. L'ordinamento è effettuato nell'ordine in cui hai aggiunto un nuovo ordinamento.
Esempio:
Puoi ordinare in base allo stato di allarme e quindi alla priorità. Innanzitutto gli allarmi sono ordinati in base al loro stato. Se diversi allarmi hanno lo stesso stato, sono ordinati per priorità.
Le variazioni degli ordini Raggruppa e ordina apportati alla Lista Visualizzazione vengono salvate quando chiudi o esci dalla lista. Devi salvare manualmente le altre variazioni ai riquadri e alle visualizzazioni.
action_zoom_plus_stroke
Figura:
Gli oggetti nella Lista Visualizzazione sono raggruppati in base al nome e al valore, quindi ordinati in modo ascendente.
Puoi raggruppare e ordinare oggetti nei seguenti riquadri e visualizzazioni in WorkStation: