earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Gráficos
Versión del producto: 1.8, 1.9
18/03/2016

Ampliar y desplazarse por un gráfico en WebStation

Amplíe, reduzca o desplácese por un gráfico para facilitar la vista.

Mostrar más
action_close

Puede usar los gráficos para ver descripciones de edificios, mostrar valores de sensores, o cambiar puntos de ajuste. Un gráfico también puede contener enlaces a gráficos de tendencias, listas de registro de tendencias, sitios de Internet, o vistas en WorkStation y WebStation.

Un gráfico que contiene enlaces a documentos, como Microsoft Word o Adobe PDF, puede abrirse en WorkStation. Los programas asociados, en este caso Microsoft Word o Adobe Reader, tienen que estar instalados en el ordenador en el que se ejecute WorkStation.

 
action_zoom_plus_stroke Un gráfico con enlaces y componentes interactivos como indicadores en Workstation.
Figura: Un gráfico con enlaces y componentes interactivos como indicadores en Workstation.

Para ampliar o reducir o desplazarse por un gráfico en WebStation
  1. Utilice el botón de desplazamiento del rotón para ampliar o reducir un gráfico.

  2. Haga clic con el botón izquierdo en el gráfico para moverlo.

  • Cómo funcionan los gráficos
  • Cuadro de diálogo de Editar propiedades
  • Cambio de un valor en un gráfico
  • Restablecimiento del zoom en un gráfico