earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Gráficos
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22/07/2018

Ampliar y desplazarse por un gráfico en WebStation

Amplíe, reduzca o desplácese por un gráfico para facilitar la vista.

Mostrar más
action_close

You use graphics to display building overviews, display the status of detectors and alarms, display the value of sensors, or change setpoints. A graphic can also contain links to trend charts, trend log lists, Internet sites, or views in WorkStation and WebStation.

Un gráfico que contiene enlaces a documentos, como Microsoft Word o Adobe PDF, puede abrirse en WorkStation y WebStation. Los programas asociados, en este caso Microsoft Word o Adobe Reader, tienen que estar instalados en el ordenador en el que se ejecute WorkStation o WebStation.

 
action_zoom_plus_stroke Un gráfico con enlaces y componentes interactivos como indicadores en Workstation.
Figura: Un gráfico con enlaces y componentes interactivos como indicadores en Workstation.

Para ampliar o reducir o desplazarse por un gráfico en WebStation
  1. Utilice el botón de desplazamiento del rotón para ampliar o reducir un gráfico.

  2. Haga clic en el gráfico para moverlo.

  • Cómo funcionan los gráficos
  • Cuadro de diálogo de Editar propiedades
  • Cambio de un valor en un gráfico
  • Restablecimiento del zoom en un gráfico