Productos WebStation
Funcionalidades: Gráficos
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22/07/2018

Restablecimiento del zoom en un gráfico en WebStation

Puede restablecer el tamaño original del gráfico si ha aumentado o disminuido el tamaño del gráfico.

Mostrar más
action_close

You use graphics to display building overviews, display the status of detectors and alarms, display the value of sensors, or change setpoints. A graphic can also contain links to trend charts, trend log lists, Internet sites, or views in WorkStation and WebStation.

Un gráfico que contiene enlaces a documentos, como Microsoft Word o Adobe PDF, puede abrirse en WorkStation y WebStation. Los programas asociados, en este caso Microsoft Word o Adobe Reader, tienen que estar instalados en el ordenador en el que se ejecute WorkStation o WebStation.

 
action_zoom_plus_stroke Un gráfico con enlaces y componentes interactivos como indicadores en Workstation.
Figura: Un gráfico con enlaces y componentes interactivos como indicadores en Workstation.

Para restablecer el zoom en un gráfico en WebStation
  • Haga clic derecho en el gráfico y en Restablecer zoom .

  • Cómo funcionan los gráficos
  • Cuadro de diálogo de Editar propiedades
  • Cambio de un valor en un gráfico
  • Ampliar y desplazarse por un gráfico en WebStation