earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WorkStation
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8, 1.9
19/07/2017

Mostrar un menú principal oculto

Para mostrar un menú principal oculto cuando desee que esté visible.

Mostrar más
action_close

En WorkStation tiene opciones para personalizar el entorno de trabajo. Por ejemplo, puede decidir si se mostrarán componentes del entorno de trabajo como las alarmas.

Puede configurar el diseño del entorno de trabajo, por ejemplo, para visualizar distintos elementos del entorno en varios monitores o para cambiar el tamaño de un panel y facilitar su lectura. El diseño modificado del entorno de trabajo se guarda en el ordenador local. Si inicia sesión en WorkStation en otro ordenador, no podrá acceder al diseño personalizado. El diseño personalizado del entorno de trabajo se muestra la próxima vez que inicie sesión en WorkStaton.

Puede activar o desactivar las siguientes barras:

  • Barra de dirección

  • Barra de menú

  • Barra de herramientas

  • Barra de estado

  • Barra de búsqueda

  • Barra de historial

Para cada ventana, panel o área de trabajo del entorno de trabajo, el usuario puede modificar lo siguiente:

  • Activar/desactivar la opción de ocultar automáticamente

  • Activar/desactivar la opción de cierre

  • Activar/desactivar la posición flotante

  • Posición

Puede restablecer el diseño modificado de un entorno de trabajo en el ordenador local. En este caso, vuelve al diseño predeterminado del entorno de trabajo que se aplica a su cuenta de usuario.

Para mostrar un menú principal oculto
  • En WorkStation, haga clic con el botón derecho en la barra de herramientas y seleccione Menú principal .

  • Personalización
  • Descripción de WorkStation
  • Cómo ocultar los menús y las barras de herramientas