earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс


Продукты: AS-B, IP-IO
Функции: Аппаратное обеспечение
Версия продукта: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
13.03.2019

Digital Input Configuration Screen

Use the Digital Input Configuration screen to configure a digital input or counter input.

 
action_zoom_plus_stroke Digital input configuration screen
Рисунок: Digital input configuration screen

Таблица: Digital Input Configuration Screen

Component

Description

Digital

Select to configure a digital input.

Counter

Select to configure a counter input.

  • Configure Inputs and Outputs for Temporary Use