Funktionen: Trends
Produktversion: 3.2, 3.3, 2022
15.10.2020

Manually Adding a Trend Log Record to a Trend Log List

You manually add trend log records if a log record has been missed and you want to complete the list or to add old values to compare the log record history to.

Mehr zeigen
action_close

Eine Trendlog-Liste zeigt alle Werte des Trendlogs in Form einer Liste an.

Sie können eine Trendlog-Liste direkt aus einem Trendlog erstellen und die Werte aktualisieren.

Sie können einer Trendlog-Liste für eine beliebige Art von Trendlogs manuell Datensätze hinzufügen.

Anzeige Trendlog-Liste

Eine Trendlog-Liste kann auf verschiedene Weisen angezeigt werden.

Für weitere Informationen siehe Anzeige Trendlog-Liste .

Trendlog-Listen und Datensätze exportieren

Trendlog-Listen und Datensätze können in zwei verschiedenen Formaten exportiert werden:

  • CSV

  • XML

Für weitere Informationen siehe Trendlog-Listen und Datensätze exportieren .

 
action_zoom_plus_stroke Trendlogliste
Abbildung: Trendlogliste

To manually add a trend log record to a trend log list
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the folder or EcoStruxure BMS server where the trend log list is located.

  2. Select the trend log list to which you want add a record.

  3. On the trend log list toolbar, click Add trend log record

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. In the Add trend log record dialog box, in the Time stamp box, enter the date and time of the new value.

  5. In the Value box, enter the value.

  6. In the Comment box, type a comment.

  7. Click Add record .

  8. Click Close .

The record is now added to the trend log list.

  • Trendlog-Listen in WorkStation
  • Add Trend Log Record Dialog Box
  • Trend Log Lists
  • Editing or Commenting a Trend Log Record
  • Manually Adding a Trend Log Record to a Trend Log