Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
12/07/2019

Cómo añadir manualmente un registro de tendencias a una lista de registro de tendencias

Usted podrá añadir manualmente registros de tendencias si se ha saltado un registro de tendencias y desea completar la lista o añadir valores antiguos con los que comparar el historial del registro de tendencias.

Mostrar más
action_close

Una lista de registro de tendencias muestra todos los valores de un registro de tendencias en una lista.

Puede crear una lista de registro de tendencias directamente desde un registro de tendencias y actualizar los valores.

Puede añadir registros manualmente a una lista de registro de tendencias para cualquier tipo de registro de tendencias.

Visualización de la lista de registro de tendencias

Una lista de registro de tendencias puede visualizarse de varias formas.

Para obtener más información, consulte Visualización de la lista de registro de tendencias .

Exportación de las listas del registro de tendencias y entradas en registro

Las entradas de registro y las listas de registro de tendencias se pueden exportar en dos formatos diferentes:

  • CSV

  • XML

Para obtener más información, consulte Exportación de las listas del registro de tendencias y entradas en registro .

 
action_zoom_plus_stroke Lista del registro de tendencias
Figura: Lista del registro de tendencias

Para añadir manualmente un registro de tendencias a una lista de registro de tendencias
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la carpeta o el servidor EcoStruxure BMS en el que se encuentra la lista del registro de tendencias.

  2. Seleccione la lista del registro de tendencias a la que desea añadir un registro.

  3. En la barra de herramientas de la lista del registro de tendencias, haga clic en Añadir registro de tendencias

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. En el cuadro de diálogo Añadir Registro de tendencias , en el cuadro Marca de tiempo , introduzca la fecha y hora del nuevo valor.

  5. En el cuadro Valor , introduzca el valor.

  6. En el cuadro Comentario , escriba un comentario.

  7. Click Add record .

  8. Haga clic en Cerrar .

Este registro está ahora añadido en la lista de registro de tendencias.

  • Listas de registro de tendencias en WorkStation
  • Cómo editar o comentar una entrada de registro de tendencias
  • Cómo añadir manualmente un registro de tendencias a una lista de registro de tendencias