Productos AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 3.2, 3.3, 2022
15/10/2020

Manually Adding a Trend Log Record to a Trend Log List

You manually add trend log records if a log record has been missed and you want to complete the list or to add old values to compare the log record history to.

Mostrar más
action_close

Una lista de registro de tendencias muestra todos los valores de un registro de tendencias en una lista.

Puede crear una lista de registro de tendencias directamente desde un registro de tendencias y actualizar los valores.

Puede añadir registros manualmente a una lista de registro de tendencias para cualquier tipo de registro de tendencias.

Visualización de la lista de registro de tendencias

Una lista de registro de tendencias puede visualizarse de varias formas.

Para obtener más información, consulte Visualización de la lista de registro de tendencias .

Exportación de las listas del registro de tendencias y entradas en registro

Las entradas de registro y las listas de registro de tendencias se pueden exportar en dos formatos diferentes:

  • CSV

  • XML

Para obtener más información, consulte Exportación de las listas del registro de tendencias y entradas en registro .

 
action_zoom_plus_stroke Lista del registro de tendencias
Figura: Lista del registro de tendencias

To manually add a trend log record to a trend log list
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the folder or EcoStruxure BMS server where the trend log list is located.

  2. Select the trend log list to which you want add a record.

  3. On the trend log list toolbar, click Add trend log record

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. In the Add trend log record dialog box, in the Time stamp box, enter the date and time of the new value.

  5. In the Value box, enter the value.

  6. In the Comment box, type a comment.

  7. Click Add record .

  8. Click Close .

The record is now added to the trend log list.

  • Listas de registro de tendencias en WorkStation
  • Add Trend Log Record Dialog Box
  • Trend Log Lists
  • Editing or Commenting a Trend Log Record
  • Manually Adding a Trend Log Record to a Trend Log