earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 3.2, 3.3, 2022
15/10/2020

Manually Adding a Trend Log Record to a Trend Log List

You manually add trend log records if a log record has been missed and you want to complete the list or to add old values to compare the log record history to.

Afficher plus
action_close

Une liste de journal de tendance affiche toutes les valeurs du journal de tendance dans une liste.

Vous pouvez créer une liste de journal de tendance directement dans un journal de tendance et actualiser les valeurs.

Vous pouvez ajouter manuellement des tendances à une liste de journaux de tendance pour n'importe quel type de journal de tendance.

Affichage des listes de journal de tendance

Une liste de journal de tendance peut être affichée de plusieurs manières.

Pour plus d'informations, voir Affichage des listes de journal de tendance .

Exportation de listes et d'enregistrements de journal de tendance

Les listes et les enregistrements des journaux de tendance peuvent être exportés en deux formats :

  • CSV

  • XML

Pour plus d'informations, voir Exportation de listes et d'enregistrements de journal de tendances .

 
action_zoom_plus_stroke Liste des journaux de tendances
Figure : Liste des journaux de tendances

To manually add a trend log record to a trend log list
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the folder or EcoStruxure BMS server where the trend log list is located.

  2. Select the trend log list to which you want add a record.

  3. On the trend log list toolbar, click Add trend log record

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. In the Add trend log record dialog box, in the Time stamp box, enter the date and time of the new value.

  5. In the Value box, enter the value.

  6. In the Comment box, type a comment.

  7. Click Add record .

  8. Click Close .

The record is now added to the trend log list.

  • Listes de journal de tendance dans WorkStation
  • Add Trend Log Record Dialog Box
  • Trend Log Lists
  • Editing or Commenting a Trend Log Record
  • Manually Adding a Trend Log Record to a Trend Log