Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 3.2, 3.3, 2022
15/10/2020

Manually Adding a Trend Log Record to a Trend Log List

You manually add trend log records if a log record has been missed and you want to complete the list or to add old values to compare the log record history to.

Mostra di più
action_close

Un elenco di Trend Log visualizza tutti i valori nel Trend Log sotto forma di elenco.

Puoi creare un elenco di Trend Log direttamente da un Trend Log aggiornandone i valori.

Puoi aggiungere manualmente record a un elenco di trend log per qualsiasi tipo di trend log.

Visualizzazione di un elenco di Trend Log

Un elenco di Trend Log può essere visualizzato in diversi modi.

Per maggior informazioni, consulta Visualizzazione di un elenco di Trend Log .

Esportazione di elenchi di Trend Log e registrazioni di Trend

È possibile esportare gli elenchi e le registrazioni dei Trend Log in due diversi formati:

  • CSV

  • XML

Per maggior informazioni, consulta Esportazione di elenchi di Trend Log e registrazioni di Trend .

 
action_zoom_plus_stroke Elenco dei Trend Log
Figura: Elenco dei Trend Log

To manually add a trend log record to a trend log list
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the folder or EcoStruxure BMS server where the trend log list is located.

  2. Select the trend log list to which you want add a record.

  3. On the trend log list toolbar, click Add trend log record

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. In the Add trend log record dialog box, in the Time stamp box, enter the date and time of the new value.

  5. In the Value box, enter the value.

  6. In the Comment box, type a comment.

  7. Click Add record .

  8. Click Close .

The record is now added to the trend log list.

  • Elenchi di Trend Log in WorkStation
  • Add Trend Log Record Dialog Box
  • Trend Log Lists
  • Editing or Commenting a Trend Log Record
  • Manually Adding a Trend Log Record to a Trend Log