earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
16/11/2018

Cómo añadir manualmente un registro de tendencias a una lista de registro de tendencias

Usted podrá añadir manualmente registros de tendencias si se ha saltado un registro de tendencias y desea completar el registro o añadir valores antiguos con los que comparar el historial del registro de tendencias.

Mostrar más
action_close

A trend log is a collection of time-stamp values. In WebStation, you can create a trend log from a value.

Registros de tendencias de intervalo

​The interval trend log collects data at a specific time interval. Each logged value is stored as a record in the trend log. Use this trend log when the logging interval is less than 1 hour.

Para obtener más información, consulte Registros de tendencias de intervalo .

Registros de tendencias ampliados

​You use an extended trend log to transfer records from a trend log. An extended trend log can be connected to a trend log or connected in a series to another extended trend log. Only one extended trend log can be connected to a trend log.

Para obtener más información, consulte Registros de tendencias ampliados .

Almacenamiento de entradas en el registro

​All trend logs use circular storing. How many records a trend log can store before overwriting old ones depends on the trend log configuration.

Para obtener más información, consulte Almacenamiento de entradas en el registro .

Función Contador

​The meter function adds meter properties to any trend log type to seamlessly handle consumption calculations independent of meter rollover or meter exchange.

Para obtener más información, consulte Función Contador .

Para añadir manualmente un registro de tendencias a un registro de tendencias
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la carpeta o el servidor EcoStruxure BMS en el que se encuentra el registro de tendencias.

  2. Seleccione el registro de tendencias al que desea añadir un registro.

  3. En el menú Acciones , apunte a Modificación y luego haga clic en Añadir registro de tendencias .

  4. En el cuadro de diálogo Añadir Registro de tendencias , en el cuadro Marca de tiempo , introduzca la fecha y hora del nuevo valor.

  5. En el cuadro Valor , introduzca el valor.

  6. En el cuadro Comentario , escriba un comentario.

  7. Click Add record .

  8. Haga clic en Cerrar .

Este registro está ahora añadido en registro de tendencias.

  • Registros de tendencias
  • Cómo editar o comentar una entrada de registro de tendencias
  • Cómo añadir manualmente un registro de tendencias a una lista de registro de tendencias