earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22/07/2018

Abrir un archivo adjunto de alarma en WebStation

Puede abrir un adjunto de alarma para obtener información más detallada sobre el evento que desencadenó la alarma.

Mostrar más
action_close

You can add attachments to alarm objects, except System Information alarms. An attachment is a link pointing to an object in the system. When an alarm that has an attachment is triggered, a paperclip icon is displayed in the Alarms pane and Alarm Views. It is also possible to configure the attachment to display when the alarm is going from Normal to Alarm state.

El adjunto también puede ser un gráfico, un archivo de Microsoft Word, un archivo PDF, una grabación de vídeo, un mensaje de voz, un informe, un gráfico de tendencias, un calendario o una ventana emergente con información de la alarma.

Puede añadir el mismo archivo adjunto o conjunto de archivos adjuntos a múltiples alarmas en una única operación. También puede borrar los archivos adjuntos correspondientes a múltiples alarmas en una sola operación. Si añade un archivo adjunto que ya se ha adjuntado a una alarma, el último archivo adjunto se añadirá como duplicado.

Puede abrir adjuntos, siempre que el programa o el editor compatibles con los adjuntos estén instalados localmente en su ordenador. Por ejemplo, si el adjunto es un archivo PDF, podrá abrir el archivo si Adobe Reader o un programa similar está instalado en el ordenador.

Abrir un archivo adjunto de alarma en WebStation
  1. En el panel de Alarmas , haga clic en la alarma.

  2. En el cuadro Detalles de alarma , haga clic en el adjunto.

  • Archivos adjuntos de alarma
  • Cuadro de diálogo Detalles de alarma