earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 2024, 7.0
02/10/2025
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Cómo ocultar una alarma en WebStation

Puede ocultar una alarma en el panel Alarmas o la vista Alarma para disminuir el número de alarmas mostradas en el panel Alarmas. Todas las alarmas, con independencia de sus estados, se pueden ocultar.

Mostrar más
action_close

In the Alarms pane or Alarm View, you can hide alarms to decrease the number of alarms and sort out alarms from the list.

Una alarma oculta sigue estando activa y cambia de estado al igual que las alarmas mostradas. La única diferencia es que una alarma oculta que recupera el estado normal está aún visible en el panel Alarmas, si se muestran alarmas ocultas.

Cómo ocultar una alarma en WebStation
  1. En el panel de Alarmas , haga clic en la alarma.

  2. En el cuadro de diálogo Detalles de la alarma , haga clic en Esconder alarma .

La alarma queda oculta en el panel Alarmas o la vista Alarma.

  • Ocultar y mostrar alarmas
  • Cómo ver una alarma oculta en WebStation
  • Cuadro de diálogo Detalles de alarma