earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Alarme
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22.07.2018

Ausgeblendeten Alarm in WebStation einblenden

Sie können einen ausgeblendeten Alarm anzeigen, wenn Sie den ausgeblendeten Alarm im Alarmfenster oder in der Alarmansicht anzeigen möchten.

Mehr zeigen
action_close

Im Alarmfenster oder in der Alarmansicht können Sie Alarme ausblenden, um die Anzahl der Alarme zu verringern und somit einfacher Alarme in der Liste finden zu können.

Ein ausgeblendeter Alarm ist weiterhin aktiv und ändert seinen Status genauso wie sichtbare Alarme. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ein ausgeblendeter Alarm, der seinen Status auf Normal ändert, weiterhin im Alarmfenster sichtbar ist, wenn ausgeblendete Alarme angezeigt werden.

Ausgeblendeten Alarm in WebStation einblenden
  1. Klicken Sie im Fenster Alarme auf den Alarm.

  2. Klicken Sie im Dialogfeld Alarmdetails auf Alarm einblenden .

Der Alarm wird im Alarmfenster oder in einer Alarmansicht angezeigt, wenn er sich im Alarmstatus befindet.

  • Alarme aus- und einblenden
  • Einen Alarm in WebStation ausblenden
  • Dialogfeld Alarmdetails