earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Alarme
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22.07.2018

Einen Alarm in WebStation deaktivieren

Sie deaktivieren einen Alarm, damit er den Status nicht entsprechend der Variablen ändert, die von der Alarmanlage überwacht werden.

Mehr zeigen
action_close

Im Alarmfenster oder in der Alarmansicht können Sie einen Alarm deaktivieren. Beispielsweise können Sie einen Alarm deaktivieren, wenn Sie Wartungsarbeiten durchführen müssen, die den Alarm auslösen.

Deaktiviert Alarme verschwinden automatisch im Alarmfenster oder in der Alarmansicht.

Sie können deaktivierte Alarme einsehen, um Informationen zu dem Grund für die Deaktivierung des Alarms und den Namen des Benutzerkontos, mit dem der Alarm deaktiviert wurde, zu erhalten.

Hinweis
  • Um einen Alarm zu deaktivieren, der sich im Normalstatus befindet, wird empfohlen, dass Sie eine Shuntverbindungsvariable verwenden.

Sie können deaktivierte Alarme aktivieren, damit sie ihren Status entsprechend der Variablen, die die Alarme überwachen, erneut ändern.

Wenn Sie einen Alarm aktivieren, der von einem Benutzer deaktiviert wurde (Deaktivierungsursache = Benutzer), geht der Alarm in den Normalzustand für eine Neubewertung. Wenn Sie einen Alarm aktivieren, der durch das System oder eine Alarmunterdrückungsvariable deaktiviert wurde, bleibt der Alarm deaktiviert.

Einen Alarm in WebStation deaktivieren
  1. Klicken Sie im Fenster Alarme auf den Alarm.

  2. Klicken Sie im Dialogfeld Alarmdetails auf Alarm deaktivieren .

Der Alarm wurde deaktiviert.

  • Alarme aktivieren und deaktivieren
  • Einen Alarm in WebStation aktivieren
  • Dialogfeld Alarmdetails