earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
22/07/2018

Deshabilitación de una alarma en WebStation

Puede deshabilitar alarmas para que no cambien de estado en función de las variables que la alarma supervisa.

Mostrar más
action_close

In the Alarms pane or Alarm View, you can disable an alarm. For example, you can disable an alarm if you need to do maintenance that you know will trigger the alarm.

Las alarmas deshabilitadas desaparecen automáticamente del panel de Alarmas o la vista Alarmas.

Puede ver las alarmas deshabilitadas para obtener información sobre la causa que hizo que se deshabilitara la alarma y el nombre de la cuenta de usuario que la desactivó.

Aviso
  • Para deshabilitar una alarma que esté en estado normal, se recomienda usar una variable de derivación conectada.

Puede deshabilitar alarmas para que vuelvan a cambiar de estado en función de las variables que la alarma supervisa.

Si activa una alarma que ha desactivado un usuario (Causa de desactivación = Usuario), la alarma pasará a estado normal para su reevaluación. Si habilita una alarma que ya ha sido desactivada por el sistema o una variable de derivación, la alarma permanece desactivada.

Con WebStation, puede mostrar una lista de todas las alarmas desactivadas en el sistema. Puede habilitar las alarmas desde la lista.

Para obtener más información, consulte Diagnostics in WebStation .

Para deshabilitar una alarma en WebStation
  1. En el panel de Alarmas , haga clic en la alarma.

  2. En el cuadro de diálogo Detalles de la alarma , haga clic en Deshabilitar alarma .

La alarma se deshabilita.

  • Habilitar y deshabilitar alarmas
  • Habilitación de una alarma en WebStation
  • Cuadro de diálogo Detalles de alarma