In the Alarms pane or Alarm View, you can disable an alarm. For example, you can disable an alarm if you need to do maintenance that you know will trigger the alarm.
Les alarmes désactivées automatiquement disparaissent du volet Alarmes ou de la vue Alarme.
Vous pouvez examiner les alarmes désactivées pour obtenir des informations au sujet de la cause de la désactivation de l'alarme ainsi que du nom du compte utilisateur ayant désactivé l'alarme.
Vous devez activer les alarmes désactivées de manière à ce que leur état change encore une fois en fonction des variables qu'elles contrôlent.
Si vous activez une alarme ayant été désactivée par un utilisateur (Cause de désactivation = Utilisateur), l'alarme passe à l'état Normal pour la réévaluation. Si vous activez une alarme ayant été désactivée par le Système sur une variable de dérivation, l'alarme reste désactivée.
À l'aide de WebStation, vous pouvez afficher une liste de toutes les alarmes désactivées dans le système. Dans la liste, vous pouvez activer les alarmes.
Pour plus d'informations, voir Diagnostics in WebStation
.