earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Alarme
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22.07.2018

Kommentar zu einem Alarm in WebStation hinzufügen

Sie können einem Alarm einen Kommentar hinzufügen, um Anderen das Problem weiter zu erklären, das den Alarm ausgelöst hat, oder wie das Problem gelöst wurde.

Mehr zeigen
action_close

Sie können einem Alarm einen Kommentar hinzufügen, der das nächste Mal, wenn derselbe Alarm ausgelöst wird, hilfreich sein kann.

Andere Benutzer können Ihren Kommentar in WorkStation oder WebStation lesen. Sie können einem Alarm, der Ihnen oder jemand anderem zugewiesen ist, einen Kommentar hinzufügen.

Ihr Kommentar wird mit Ihrem Benutzernamen und der Uhrzeit, zu der Sie den Kommentar abgegeben haben, markiert.

In einigen Fällen ist es nicht verpflichtend, einen Kommentar zu hinterlassen. In anderen Fällen sind Sie dazu verpflichtet, einen Kommentar zu hinterlassen, wenn Sie den Alarm quittieren.

Sie können einen Kommentar in WorkStation oder WebStation hinzufügen. Sie können einen zur WorkStation oder zur WebStation hinzugefügten Kommentar ansehen.

Kommentar zu einem Alarm in WebStation hinzufügen
  1. Klicken Sie im Fenster Alarme auf den Alarm.

  2. Klicken Sie im Dialogfeld Alarmdetails auf Kommentare .

  3. Geben Sie im Feld Kommentar hinzufügen einen Kommentar ein.

  4. Klicken Sie auf Senden .

  5. Klicken Sie auf Schließen .

  • Alarmkommentare
  • Dialogfeld Kommentar
  • Dialogfeld Alarmdetails