earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
22/07/2018

Cómo añadir un comentario a una alarma en WebStation

Puede añadir un comentario a una alarma para que el resto de usuarios sepan comprender el problema que causó la alarma o cómo se ha solucionado la alarma.

Mostrar más
action_close

Puede añadir un comentario a una alarma que puede ser útil la próxima vez que esa misma alarma se active.

Otros usuarios pueden leer sus comentarios en WorkStation o WebStation. Puede añadir un comentario a una alarma que tenga asignada a sí mismo o a otro usuario.

Su comentario se marca con su nombre de usuario y la hora en que lo realizó.

En algunos casos, añadir un comentario a una alarma es opcional. En otros casos, tendrá que añadir un comentario cuando reconozca la alarma.

Para añadir comentarios, se usa WorkStation o WebStation. En WorkStation y WebStation, puede ver un comentario añadido a una alarma.

Cómo añadir un comentario a una alarma en WebStation
  1. En el panel de Alarmas , haga clic en la alarma.

  2. En el cuadro de diálogo Detalles de la alarma , haga clic en Comentarios .

  3. En el cuadro de diálogo Añadir comentario , escriba un comentario.

  4. Hacer clic en Enviar .

  5. Haga clic en Cerrar .

  • Comentarios de alarma
  • Cuadro de diálogo Comentario
  • Cuadro de diálogo Detalles de alarma