earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: 警报
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2018/7/22

在 WebStation 中向报警添加备注

您可以在报警中添加备注,以帮助其他人了解引发报警的问题或如何解除了报警。

显示更多
action_close

您可以在报警中添加备注,以在下次触发相同的报警时提供帮助。

其他人可以阅读您在 WorkStation 或 WebStation 中的备注。您可以在报警中添加指定给您自己或其他人的备注。

您的备注会使用您的用户名和备注时间进行标记。

在某些情况下,可以选择性在报警中添加备注。但在其他情况下,必须在确认报警时添加备注。

您可以使用 WorkStation 或 WebStation 添加备注。您可以在 WorkStation 和 WebStation 中查看向报警添加的备注。

在 WebStation 中向报警添加备注
  1. 报警 窗格中,点击报警。

  2. 报警详情 对话框中,点击 备注

  3. 添加备注 框中,键入备注。

  4. 点击 发送

  5. 点击 关闭

  • 报警备注
  • 备注对话框
  • 报警详情对话框