earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Alarmes
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22/07/2018

Ajout d'une note de motif à une alarme dans une WebStation

Vous pouvez ajouter une note de motif à une alarme pour signaler aux autres utilisateurs ce qui a provoqué l'alarme.

Afficher plus
action_close

Une note de motif est une note prédéfinie contenant des informations sur ce qui a déclenché l'alarme. Ces informations peuvent être utiles la prochaine fois que la même alarme est déclenchée.

Dans certains cas, l'ajout d'une note de motif est facultatif. Dans d'autres cas, vous êtes tenu d'ajouter une note de motif lors de l'acquittement de l'alarme. 

Pour ajouter une note de motif, vous devez utiliser WorkStation ou WebStation. Vous pouvez visualiser une note de motif ajoutée à une alarme dans WorkStation ou WebStation.

Pour ajouter une note de motif à une alarme dans une WebStation
  1. Dans le volet Alarmes , cliquez sur l'alarme.

  2. Dans la boîte de dialogue Détails de l'alarme , cliquez sur Remarques .

  3. Dans la boîte de dialogue Remarques , cliquez sur Notes de motif .

  4. Cliquez sur Ajouter .

  5. Sélectionnez la note de motif.

  6. Cliquez sur OK .

  7. Cliquez sur Fermer .

La note de motif est ajoutée à l'alarme.

  • Notes de motif
  • Boîte de dialogue Détails de l'alarme
  • Boîte de dialogue Notes – Onglet Notes de motif