earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: 警报
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
2018/7/22

在 WebStation 中向报警添加原因注释

您可以在报警中添加原因注释,以让其他人知晓引发报警的原因。

显示更多
action_close

原因备注是预定义的备注,包含有关触发报警的原因的信息。 此信息可在下次触发相同的报警时提供帮助。

在某些情况下,可以选择性添加原因注释。但在其他情况下,必须在确认报警时添加原因注释。 

您可以使用 WorkStation 或 WebStation 添加原因注释。您可以在 WorkStation 或 WebStation 中查看向报警添加的原因注释。

在 WebStation 中向报警添加原因注释
  1. 报警 窗格中,点击报警。

  2. 报警详情 对话框中,点击 注释

  3. 注释 对话框中,点击 原因注释

  4. 点击 添加

  5. 选择原因备注。

  6. 点击 确定

  7. 点击 关闭

原因注释会添加到报警中。

  • 原因注释
  • 报警详情对话框
  • 注释对话框 – 原因注释选项卡