earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22/07/2018

Cómo añadir una marca de confirmación a una lista de verificación en WebStation

Puede añadir una marca de confirmación a una lista de verificación para ilustrar qué pasos ha completado para solucionar la causa de la alarma.

Mostrar más
action_close

Las listas de verificación son listas predefinidas con pasos que debe realizar para corregir la causa de la alarma.

En algunos casos, añadir un marca de confirmación a una lista de verificación de una alarma es opcional. En otros casos, tendrá que añadir una marca de confirmación cuando reconozca la alarma.

Puede añadir una marca de confirmación en una lista de verificación usando WorkStation o WebStation. En WorkStation y WebStation, puede ver las marcas añadidas a una lista de verificación.

Cómo añadir una marca de confirmación a una lista de verificación en WebStation
  1. En el panel de Alarmas , haga clic en la alarma.

  2. En el cuadro de diálogo Detalles de la alarma , haga clic en Mostrar lista de verificación .

  3. Marque los pasos que ha completado.

  4. Haga clic en Aceptar .

Los pasos de la lista de verificación se añaden a la alarma.

  • Listas de verificación
  • Cuadro de diálogo Detalles de alarma