earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos Enterprise Central
Funcionalidades: Ingeniería
Versión del producto: 3.2
28/10/2021
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Enterprise Central

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones
 
action_zoom_plus_stroke Enterprise Central
Figura: Enterprise Central

Introducción

Enterprise Central es la parte más importante de un servidor EcoStruxure BMS en un gran Building Management System y está destinado a encargarse de las tareas específicas del sistema y de su supervisión. Enterprise Central puede aceptar varios servidores Enterprise Servers, que, a su vez, pueden alojar múltiples SmartX servers. Como el servidor dedicado en la parte más alta de la arquitectura, Enterprise Central proporciona un punto de entrada desde el que se puede configurar, controlar, supervisar y buscar todo el sistema. Enterprise Central recoge datos del centro para unirlo y archivarlo y sirve como punto único de administración a través de WorkStation o WebStation.

Para Corporate Facility Managers, Senior Engineering Managers, Chief Space Planners y otros que necesiten gestionar sus edificios de forma global, agregada y eficiente, Enterprise Central es un servidor EcoStruxure BMS que permite a los usuarios escalar operaciones de gestión en los edificios más grandes, campus y multisites desde una única localización mediante la generación de informes globales, estandarización políticas se seguridad de importancia, la normalización y priorización de alarmas y la auditación de actividad a lo largo de toda la organización.

Al contrario que otros BMS, que se centran en una única ubicación o en un único aspecto de la operación, Enterprise Central proporciona visión acerca de todos los aspectos de una gran cartera inmobiliaria.

Características

Enterprise Central tiene las siguientes características principales:

  • Visión, acceso y búsquedas del sistema globales.

  • Gestión centralizada de datos y alarmas

    • Alarmas desde múltiples servidores.

    • Registros de eventos desde múltiples servidores.

    • Registros de eventos extensos desde múltiples servidores.

    • Almacenamiento de datos históricos desde múltiples servidores.

  • Escalabilidad

  • Gestión de usuarios y dominios

  • ntegración de Windows Active Directory

Visión, acceso y búsquedas del sistema globales.

Todo el sistema, incluido el Enterprise Servers de medio nivel y el nivel básico de servidores SmartX con sus módulos de E/S asociados, controladores de campo, son accesibles y se pueden configurar desde Enterprise Central. Cuando se inicia sesión en Enterprise Central, también se puede buscar todo el sistema y ver información de alarmas y datos de todos los servidores asociados (Enterprise Servers y servidores SmartX). Es decir, a excepción de contar con sus propios dispositivos de buses de campo, Enterprise Central cuenta con las mismas características que los servidores Enterprise Servers.

Gestión centralizada de datos y alarmas

Las alarmas de Enterprise Servers, servidores SmartX y sus dispositivos asociados en todo el sitio son recopiladas por Enterprise Central para el registro, la visualización y la administración centralizados Las alarmas pueden desencadenar notificaciones de correo electrónico, SNMP, archivos o clientes, que pueden incluir datos de alarmas, valores de puntos o registros de tendencias. Las notificaciones también pueden desencadenare periódicamente por calendarios u otros valores binarios.

Los usuarios también pueden ver registros de eventos y tendencias de varios servidores Enterprise Servers y SmartX. Los datos históricos de eventos se recogen desde múltiples servidores y se almacenan en una base de datos centralizada.

Los servidores EcoStruxure BMS pueden configurarse para que almacenen automáticamente todos los datos históricos, los registros de tendencias, los registros de eventos y los datos de los registros de auditorías, en una base de datos de alta capacidad, abierta y probada. Si necesita que los datos estén disponibles durante más tiempo, se puede incorporar un almacenamiento externo de registros en EcoStruxure BMS sin necesidad de tener amplios conocimientos de ingeniería. La base de datos soportada es TimescaleDB, desarrollada en PostgreSQL. La capacidad está limitada únicamente por el tamaño del medio de almacenamiento seleccionado.

Los datos del almacenamiento externo de registros están disponibles de forma nativa para los observadores integrados en los clientes EcoStruxure Building Operation y para la función integrada de elaboración de informes. No se necesita ningún software para acceder a los datos durante todo el periodo de retención. Cualquier software de análisis que utilice podrá acceder fácilmente a los datos gracias a su naturaleza abierta de PostgreSQL. La mayoría de herramientas de elaboración de informes tienen compatibilidad nativa con PostgreSQL.

La extensión de TimescaleDB para PostgreSQL optimiza la solución para los datos con sello de tiempo y es muy adecuada para los datos históricos de EcoStruxure Building Operation.

La arquitectura del sistema es muy flexible. Todos los servidores EcoStruxure BMS de un EcoStruxure BMS pueden escribir y leer desde la misma base de datos TimescaleDB, o se pueden utilizar varias bases de datos.

Puede utilizar la potente función del procesador de registros para procesar de forma personalizada los datos de tendencias y visualizarlos en gráficos, cuadros de mando e incluirlos en informes. Gracias al procesador de registros, se pueden realizar cálculos avanzados sobre uno o varios registros de tendencias y valores de puntos.

Ejemplos de cálculos avanzados:

  • Normalización del uso de la energía

  • Submedidores y resúmenes virtuales

  • CalculationCálculo de la temperatura cinética media

  • Conversiones de unidades

  • Valores medios, máximos y mínimos en los períodos personalizados

La salida del procesador de registros puede guardarse en la base de datos, incluido el almacenamiento externo de registros o calcularse automáticamente a petición.

Modelos de Escalabilidad y de Enterprise Central

Enterprise Central está disponible en dos tamaños distintos, que se diferencian por la máxima cantidad de Enterprise Servers que contienen. Los tamaños disponibles son: cinco Enterprise Servers y diez Enterprise Servers. Al usar Enterprise Central, un EcoStruxure BMS puede incluir entre algunos servidores SmartX o hasta 10 Enterprise Servers, de los cuales cada uno esté conectado a otros 250 SmartX servers, cada uno de los cuales esté conectado a controladores SmartX IP dispositivos de bus de campo.

Gestión de usuarios

Puede usar Enterprise Central para crear y configurar dominios, grupos de usuarios y permisos.

Informes

Los servidores EcoStruxure BMS tienen una funcionalidad incorporada para la elaboración de informes básicos que pueden generar informes en cualquier formato de texto y XLSX, sin depender de ningún otro software externo. Los informes en formato XLSX se pueden enriquecer mediante el uso de funcionalidades avanzadas, como fórmulas, formato condicional, gráficos y sparklines.

Los informes se pueden generar según lo previsto, sobre un evento de alarma u otras condiciones personalizadas, y se puede obtener el resultado entregado por correo electrónico o escrito en un archivo.

Mediante el uso de Enterprise Server y Enterprise Central, los informes se pueden convertir a PDF y se puede elevar aún más la seguridad y la trazabilidad de los datos utilizando el complemento opcional para la firma automática de informes en PDF con un certificado digital al generarse. Esto demuestra que el contenido no ha sido alterado después de que se generara el informe.

Autentificaciones y permisos

Un EcoStruxture BMS proporciona un sistema de permisos potente fácil de gestionar, flexible y que se adapta a todos los tamaños de sistemas. El sistema de permisos proporciona un alto nivel de autenticación. La autenticación se realiza a través del sistema de gestión de cuentas de usuario incorporado o contra los dominios de directorios activos de Windows. El sistema integrado de administración de cuentas permite establecer políticas de contraseñas que cumplen las más estrictas directrices en ciberseguridad. Cuando se utiliza el directorio Windows Active, los costes de administración son menores por no tener que gestionar a los usuarios en múltiples directorios.

Con Enterprise Central, las políticas de contraseñas se estandarizan en todos los servidores dentro de los Enterprise Servers.

Registro de actividades avanzadas

Es importante registrar algo más que las actividades básicas. En una solución EcoStruxure BMS, cada acción se registra con una marca de tiempo, el usuario que la ha realizado y los valores que se han cambiado.

Interfaz de WorkStation/WebStation

La experiencia del usuario es similar para cualquier cliente, con independencia del servidor de solución EcoStruxure BMS al que esté conectado el usuario. El usuario puede conectarse directamente a Enterprise Central para tareas de ingeniería, puesta en marcha, supervisión y control del dispositivo de servidor SmartX y Enterprise Servers y de sus dispositivos de bus de campo y módulos de E/S complementarios. Consulte las hojas de especificaciones de WorkStation y WebStation para obtener información adicional.

Compatibilidad con servicios web

Enterprise Central es compatible con el uso de servicios web basados en estándares abiertos, como SOAP y REST, para usar los datos en la solución EcoStruxure BMS. Use los datos de terceros (previsión de temperaturas, costes energéticos) disponibles en la web para determinar los modos de la instalación, la planificación y programación.

Compatibilidad con EcoStruxure Web Services

El servidor Automation Server tiene compatibilidad nativa conEcoStruxure BMS servers y el estándar de servicios web de Schneider Electric. EcoStruxure Web Services ofrece características extras entre los sistemas compatibles, tanto si pertenecen a Schneider Electric como a otros sistemas autorizados. Estas características incluyen búsqueda de directorios del sistema, lectura/escritura de valores actuales, confirmación y recepción de alarmas y datos de registros de tendencias históricos. Para conectarse al sistema son necesarios un nombre de usuario y una contraseña.

Características de IT fáciles de usar

Los servidores de BMS EcoStruxure se comunican usando los estándares de la red. Esto hace que las instalaciones sean fáciles, la gestión sencilla y las transacciones más seguras.

Soporte TLS

La comunicación entre los clientes y los servidores EcoStruxure BMS puede cifrarse utilizando una Transport Layer Security (TLS 1.2). Estos servidores se envían con un certificado por defecto autofirmado. Los certificados del servidor comercial Certification Authority (CA) tienen soporte para reducir el riesgo de ataques informáticos maliciosos. Se puede exigir el uso de una comunicación cifrada para acceder a Workstation y WebStation.

Protocolos compatibles
  • Dirección IP

  • Comunicaciones TCP

  • Fácil configuración con DHCP

  • El DNS permite acceder a direcciones de forma simple

  • HTTP/HTTPS para el acceso a Internet a través de firewalls, lo que permite el control y la supervisión remotos

  • NTP (protocolo de tiempo de red) para la sincronización de la hora en todo el sistema

  • SMTP/SMTPS con soporte para autenticación basada en SSL/TLS, permite el envío de mensajes de correo electrónico desencadenados por un calendario o alarma

  • SNMP permite recibir alarmas de aplicaciones en herramientas de gestión de redes específicamente diseñadas.

Especificaciones

Requisitos de hardware
La potencia del procesador, la memoria y la capacidad de almacenamiento deben ampliarse para admitir el tamaño del sistema objetivo en función de la cantidad total de Enterprise Servers, SmartX Servers y del archivo histórico previsto. Enterprise Central se prueba en un servidor con procesador de 8 núcleos a 3,6 GHz, 16 GB de memoria y una capacidad de almacenamiento SSD de 4 TB.
Procesador
Mínimo: Intel Core i5 @ 3.0 GHz o equivalente
  
Recomendado: Intel Core i5 a 4.0 GHz o posterior
Memoria
Mínimo: 6 GB
  
Recomendado: 12 GB o superior
Capacidad de almacenamiento
Mínimo: 1 TB
  
Recomendado: 4 TB
Dispositivo de almacenamiento
Recomendado: unidad de estado sólido empresarial (SSD)
Se recomienda una unidad SSD empresarial para mantener la velocidad y estabilidad necesarias. La base de datos y los binarios deberían instalarse en la unidad SSD empresarial.
Otros dispositivos
Dispositivo puntero compatible o ratón de Microsoft.
Requisitos de software
Sistemas operativos
Microsoft Windows 10 (64 bits)
  
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 bits)
  
Microsoft Windows Server 2016
  
Microsoft Windows Server 2019 (no compatible con sistema integrado I/NET)
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows 10 son compatibles: Pro y Enterprise.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2012 R2 son compatibles: Datacenter, Standard, Essentials y Foundation.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2016 son compatibles: Datacenter, Standard y Essentials.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2019 son compatibles (no compatibles para sistema integrado I/NET): Datacenter, Standard y Essentials.
Requisitos de software adicional
Microsoft .NET Framework 4.7.2 y versiones posteriores
El administrador del software requiere Microsoft .NET Framework.
Opción de almacenamiento externo de registros
PostgreSQL 11.0 y posterior
  
TimescaleDB 1.2 y posterior
Las pruebas del control de calidad han sido realizadas por Schneider Electric con TimescaleDB y PostgreSQL instalados de forma nativa en Windows 10, Windows Server 2012, 2016 y 2019. Schneider Electric no ha probado otros escenarios de implementación.
Comunicación
TCP
Binario, puerto fijo, 4444
HTTP
No binario, puerto configurable, predeterminado 80
HTTPS
Cifrado TLS 1.2, 1.1 y 1.0, puerto configurable, predeterminado 443
SMTP
Envío de correos electrónicos, puerto configurable, predeterminado 25
SMTPS
Envío de correos electrónicos, puerto configurable, predeterminado 587
SNMP
versión 3
  
Distribución de las alarmas de la aplicación con trampas
NTP
Sincronización de tiempo
Números de referencia
Enterprise Central - 5, licencia EcoStruxure Building Operation Enterprise Central para un servidor de PC,
incluye soporte para 5 Enterprise Servers y 3 clientes a la vez
SXWSWECXX00005
Enterprise Central - 10, licencia EcoStruxure Building Operation Enterprise Central para un servidor de PC,
incluye soporte para 10 Enterprise Servers y 3 clientes a la vez
SXWSWECXX00010
Opciones de ampliación
EC Hosting Pack -5, Licencia para agregar 5 Enterprise Servers
además del tamaño original de Enterprise Central comprado
SXWSWESEC00005
SW-EWS-1, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Usar solo para un Enterprise Server o un Enterprise Central
SXWSWEWSX00001
SW-EWS-2, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Presta servicio y usa para un Enterprise Server o un Enterprise Central
SXWSWEWSX00002
SW-EWS-3, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Presta servicio y usa un Enterprise Server, además de los datos del registro de tendencias históricos, sin mantenimiento
SXWSWEWSX00003
SW-GWS-1, Web Services (uso genérico) opcional
Para un Enterprise Server o un Enterprise Central
SXWSWGWSX00001
SW-SNMP-1, notificaciones de alarma a través de la opción SNMP
Para un Enterprise Server o un Enterprise Central
SXWSWSNMP00001
SW-ECDBTS-1, opción de conexión TimescaleDB
Para un Enterprise Central
SXWSWECDBTS001
SW-ECPDF-1, opción dde firma de PDF de Building Operation
Para un Enterprise Central
SXWSWECPDFSS01