earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
规格

规格


产品: Enterprise Central
功能: 工程
产品版本: 2024
2023/12/11
请点击查看尚未翻译的更新版本

Enterprise Central

arrow1_rotation简介 arrow1_rotation特点 arrow1_rotation规格
 
action_zoom_plus_stroke Enterprise Central
图: Enterprise Central

简介

EcoStruxure Building Operation Enterprise Central 是大型楼宇管理系统中的顶层 EcoStruxure BMS 服务器,适合用于系统特定的任务和监督。Enterprise Central 可托管多台 Enterprise Server,而后者又可托管多台 SpaceLogic™ 自动化服务器。作为系统架构层级顶部的专用服务器,Enterprise Central 可提供进入点,供您配置、控制、监测和搜索整个系统。Enterprise Central 收集全网站的数据进行聚合和归档,并通过 WorkStation 或 WebStation 作为一个管理站点。

对于公司设施经理、高级工程经理、首席空间规划师和其他需要以全局、聚合且高效的方式管理其楼宇的人员,Enterprise Central 就是允许用户通过生成聚合报告、标准化关键安全政策、归一化报警形式和优先性并审计整个组织中的活动,从单个位置对最大的楼宇、园区和多地点公司不动产组合进行规模化运行管理的 EcoStruxure BMS 服务器。

与关注单个地点或运行的单个方面的其他 BMS 不同,Enterprise Central 提供包含大型不动产组合所有方面的单一平台工具。

特点

Enterprise Central 具有下述主要功能:

  • 全局查看、访问和搜索系统

  • 集中化的报警和数据管理:

    • 来自多台服务器的报警

    • 来自多台服务器的事件日志

    • 来自多台服务器的展开趋势日志

    • 来自多台服务器的历史数据存储

  • 可扩展性

  • 用户和域管理

  • Windows 活动目录集成

语义

Enterprise Server 和 Enterprise Central 使用 Brick Schema 内置了对建筑、场地、校园和区域的“数字孪生”建模的支持。WorkStation 和 WebStation 通过“数字孪生”为报警和点提供的附加上下文,提升了人类的理解能力。所需的图形数据库包含在安装包中。工作站可以用于创建模型,也可以使用图形数据库用户界面导入模型。

全局查看、访问和搜索系统

通过 Enterprise Central,可以访问和配置整个系统,包括所有中层 Enterprise Server 和底层自动化服务器及其相关中央 IO 模块、现场控制器和其他现场设备。登录 Enterprise Central 后,您还可以搜索整个系统,并查看来自所有相关 Enterprise Server 和自动化服务器的报告和事件数据。简言之,除了不能托管其自身所处层的现场总线设备,Enterprise Central 具有与 Enterprise Server 相同的完整功能集。

集中化的报警和数据管理

来自整个站点内的 Enterprise Server、自动化服务器及其相关设备的报警,均由 Enterprise Central 收集并用于集中记录、显示和管理。报警可触发电子邮件、SNMP、文件或客户端通知,可包括报警、点值或趋势日志数据。通知可通过时间表或其他二进制数值定期触发。

用户还可查看多台 Enterprise Server 和自动化服务器的事件日志和趋势日志。从多台服务器收集历史事件数据并存储在中央数据库中。

EcoStruxure BMS 服务器可被配置成在外部数据库中自动存储所有历史数据、趋势日志数据、事件日志和审计追踪数据。如果需要数据在更长时间内可用,可在 EcoStruxure BMS 中并入外部日志存储,无需庞大的工程工作。受支持的数据库为 TimescaleDB,其基于 PostgreSQL 构建。外部日志存储中的数据原生地可供 EcoStruxure Building Operation 客户端内置查看器和内置报告功能的查看器使用。

您可以使用强大的日志处理器功能自定义处理趋势数据,以便在图表、仪表板中查看和在报告中包括。日志处理器支持对一个或多个趋势日志和点值进行高级计算。

高级计算示例:

  • 能源使用标准化

  • 虚拟子表和概览

  • 计算平均动能温度

  • 单位转换

  • 自定义周期的平均值、最大值和最小值

日志处理器的输出可以保存在数据库中,包括外部日志存储或根据需要自动计算。

从 EcoStruxure Building Operation 5.0.3 及更高版本开始,所选趋势日志和事件日志可以直接发送到 AVEVA PI System,而无需中间存储或专用 PI System 连接器。

可扩展性和 Enterprise Central 模型

Enterprise Central 有三种规模,根据其可托管的 Enterprise Server 最大数量区分。可使用的规模是两台 Enterprise Server、五台 Enterprise Server 和十台 Enterprise Server。当使用 Enterprise Central 时,EcoStruxure BMS 可以包括多达 50 个企业服务器上的少数自动化服务器,其中每个企业服务器连接到另外 250 个自动化服务器(每个系统总共最多 2500 个自动化服务器),并且每个自动化服务器连接到 BACnet/IP 控制器和现场总线设备的全部补充。

用户和域管理

您可以使用 Enterprise Central 创建和配置域、用户组和权限。

报告

EcoStruxure BMS 服务器提供内置基本报告功能,可以交付任何文本格式和 XLSX 格式的报告,不依赖于其他外部软件。XLSX 格式的报告可以通过使用公式、条件格式、图表和迷你图等高级功能来完善。

报告可以在预定时间、警报事件或其他自定义条件下生成,您可以通过电子邮件发送输出,也可以将输出写入文件。

通过使用 Enterprise Server 和 Enterprise Central,您可以将报告转换为 PDF 格式,并且可以通过使用可选的插件,在生成 PDF 报告时使用数字证书自动签名来进一步提升数据的安全性和可跟踪性。这样可验证生成报告后内容没有被更改。

验证和权限

EcoStruxure BMS 提供一个强大的权限系统,它易于管理、灵活,可适应各种系统规模。权限系统提供高标准验证。验证根据内置用户帐户管理系统、Windows 活动目录域,或者经过 SAML 2.0 单点登录来进行。内嵌的账户管理系统允许管理员设置符合严格网络安全要求的密码规则。当使用 Windows 活动目录或 SAML 2.0 身份验证时,管理成本降低,因为不需要在多个目录中对用户进行管理。

通过 Enterprise Central,可在所有托管的 Enterprise Server 之间进行密码策略标准化。

高级活动日志

比基础活动记录得更多是非常重要的。在 EcoStruxure BMS 中,每次操作的记录都有时间戳、执行操作的用户,以及被更改的数值。

WorkStation/WebStation 界面

经由任何客户端进入的用户所获得的体验都是相似的,无论用户登录到哪个 EcoStruxure BMS 服务器。用户可直接登录到 Enterprise Central 以调试、监控和监视 Enterprise Server 和自动化服务器及其连接的中央 IO 模块、现场控制器和其他现场设备。如需了解更多信息,参见 WorkStation 和 WebStation 规格表。

Web 服务支持

Enterprise Central 支持基于开放标准(比如 SOAP 和 REST)的 Web 服务的使用,以消耗数据到 EcoStruxure BMS 中。在 Web 上使用输入的第三方数据(温度预测、能源成本)来确定站点模式、日程安排和编程。

EcoStruxure Web Services 支持

EcoStruxure Web Services 是 Schneider Electric 的 Web 服务标准,受 EcoStruxure BMS 服务器原生支持。EcoStruxure Web Services 在适用的系统间提供额外的功能,无论是在 Schneider Electric 还是其他授权系统中。这些功能包括语义模型系统路径浏览访问、当前值的读/写、报警接收和确认以及历史趋势日志数据。登录 EcoStruxure Web Services 系统需要使用用户名和密码。

IT 友好性

EcoStruxure BMS 服务器使用网络标准进行通信。这样可确保安装容易、管理简单、处理更安全。

支持的协议
  • IP 寻址

  • TCP 通信

  • DHCP,用于轻松地配置网络

  • DNS,用于简捷地查找地址

  • HTTP/HTTPS,用于通过防火墙接入互联网,实现远程监控

  • NTP(网络时间协议),用于整个系统的时间同步

  • SMTP/SMTPS 支持基于 SSL/TLS 的身份验证,可发送时间表或报警触发的电子邮件讯息

  • SNMP,用于指定网络管理工具中的应用程序报警接收

TLS 支持

客户端和 EcoStruxure BMS 服务器之间以及 EcoStruxure BMS 服务器之间的通信可使用传输层安全 (TLS) 加密。服务器在出货时随附一份默认的自签名证书。支持商业认证机构 (CA) 服务器证书,以降低恶意信息技术攻击的风险。WorkStation 和 WebStation 访问可强制采用加密通信。

表格: Windows 和 Linux 许可证的可用性

Enterprise Central 许可证

窗口

Linux

Enterprise Central - 2 个企业服务器 a

Enterprise Central - 5 个企业服务器 a

Enterprise Central - 10 个企业服务器 a

  1. 有关零件号的更多信息,请参阅“规格”一节“零件号”小节。

升级软件包许可证

窗口

Linux

升级 3.x - 5 个企业服务器 a

-

升级 3.x - 10 个企业服务器 a

-

升级 3.x 或 5.x - 5 个企业服务器 a

-

升级 3.x 或 5.x - 10 个企业服务器 a

-

  1. 有关升级软件包的更多信息,请参阅“规范”一节“升级软件包”小节。

附加选项许可证

窗口

Linux

EC Hosting Pack - 3 a

EC Hosting Pack - 5 a

EcoStruxure Web 服务使用 a

EcoStruxure Web 服务提供和使用 a

EcoStruxure Web Services 提供和使用以及历史趋势日志数据 a

Web Services(通用获取)选项 a

经由 SNMP 选项的报警通知 a

个人仪表板选项 a

TimescaleDB 连接选项 a

Microsoft SQL Server 连接选项 a

AVEVA PI System 连接选项 a

Regulated Industries Compliance Pack 选项 a

PDF 签署选项 a

SAML Authentication 选项 a

Semantic DB Plus 2 CPU 核心 a

-

Semantic DB Plus 2 CPU 核心 a

-

Semantic DB External Use Plus 2 CPU 核心 a

-

Semantic DB External Use Plus 6 CPU 核心 a

-

Sustainability Pack 选项 a

  1. 有关附加选项的更多信息,请参阅“规范”一节“附加选项”小节。

规格

硬件要求
处理器功率、内存和存储容量应当向上扩展以容纳目标系统大小,该目标系统大小受 Enterprise Server、自动化服务器和预期历史存档的总数量影响。在具有 8 核 3.6 GHz 处理器、16 GB 内存和 4TB SSD 存储容量的机器上测试了 Enterprise Central。
处理器
最低配置:Intel Core i5 @ 3.0 GHz 或同等处理器
  
推荐配置:Intel Core i5 @ 4.0 GHz 或更好的处理器
内存
最低:8 GB
  
推荐:16 GB 或以上
存储容量
最低:1 TB
  
推荐:4 TB
存储设备
建议:企业级固态硬盘 (SSD)
建议使用企业级 SSD 以保持必要的速度和稳定性。数据库和二进制文件都应安装在企业级 SSD 上。
其他设备
需要 Microsoft 鼠标或兼容的定点设备。
软件设备
操作系统 – Enterprise Central for Windows
Microsoft Windows 10(64 位)
  
Microsoft Windows 11 a
  
Microsoft Windows Server 2012 R2(64 位)
  
Microsoft Windows Server 2016
  
Microsoft Windows Server 2019
  
Microsoft Windows Server 2022 a
支持以下 Microsoft Windows 10 版本:Professional 和 Enterprise。
支持以下 Microsoft Windows 11 a 版本:Professional 和 Enterprise。
支持下列 Microsoft Windows Server 2012 R2 版本:Datacenter、Standard、Essentials 和 Foundation。
支持下列 Microsoft Windows Server 2016 版本:Datacenter、Standard 和 Essentials。
The following Microsoft Windows Server 2019 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials.
支持下列 Microsoft Windows Server 2022 a 版本:Datacenter、Standard 和 Essentials。
操作系统 – Enterprise Central for Linux
Linux x86-64 上符合 OCI 的容器运行时
已对 Ubuntu 20.04 和 22.04 进行了质量保证测试,并为其提供了支持,Docker Engine 版本为 20.10.00。Schneider Electric 尚未测试其他部署场景。产品支持服务可能要求在经过测试和支持的环境中再现潜在问题,以获得全面支持。
所需额外软件 – Enterprise Central for Windows
Microsoft .NET Framework 4.7.2 以及更高版本
Microsoft .NET Framework 为 Software Administrator 所必需。
外部日志存储 PostgreSQL 选项
TimescaleDB 1.2 以及更高版本
  
用于压缩:TimescaleDB 2.11 及更高版本
  
与 TimescaleDB 版本兼容的 PostgreSQL 版本
Schneider Electric 已对 Windows 10、Windows Server 2012、2016 和 2019 中原生安装的 TimescaleDB 和 PostgreSQL 执行了测试。Schneider Electric 尚未测试其他部署场景。
外部日志存储 Microsoft SQL 选项
Microsoft SQL Server 2016 SP1 及更高版本
支持以下 Microsoft SQL Server 版本:Enterprise、Standard 和 Express。
外部日志存储 AVEVA PI System 选项
PI Web API 2021 SP3 和与该版本兼容的数据库
Schneider Electric 已使用安装在 Windows Server 2019 上的 PI Web API 2021 SP3 和与该版本兼容的数据库进行了质量保证测试。Schneider Electric 尚未测试其他部署场景。
通信
TCP
二进制,端口固定,4444
HTTP
非二进制,端口可配置,默认 80
HTTPS
加密支持 TLS 1.3、1.2、1.1 a 和 1.0 a ,端口可配置,默认 443
SMTP
电子邮件发送,端口可配置,默认 25
SMTPS
电子邮件发送,端口可配置,默认 587
SNMP
版本 3
  
利用自陷进行应用程序报警分布
NTP
时间同步
物料号
Enterprise Server for Windows
Enterprise Central - 2、EcoStruxure Building Operation Enterprise Central 许可证,用于 PC 服务器,包括支持 2 个企业服务器、3 个并发客户端和 1 个语义数据库,限制为 2 个 CPU 核心
SXWSWECXX00002
Enterprise Central - 5、EcoStruxure Building Operation Enterprise Central 许可证,用于 PC 服务器,包括支持 5 个企业服务器、3 个并发客户端和 1 个语义数据库,限制为 2 个 CPU 核心
SXWSWECXX00005
Enterprise Central - 10、EcoStruxure Building Operation Enterprise Central 许可证,用于 PC 服务器,包括支持 10 个企业服务器、3 个并发客户端和 1 个语义数据库,限制为 2 个 CPU 核心
SXWSWECXX00010
Enterprise Server for Linux
Enterprise Central - 2、EcoStruxure Building Operation Enterprise Central for Linux 许可证,用于 PC 服务器,包括支持 2 个企业服务器、3 个并发客户端
SXWSWECLX00002
Enterprise Central - 5、EcoStruxure Building Operation Enterprise Central for Linux 许可证,用于 PC 服务器,包括支持 5 个企业服务器、3 个并发客户端
SXWSWECLX00005
Enterprise Central - 10、EcoStruxure Building Operation Enterprise Central for Linux 许可证,用于 PC 服务器,包括支持 10 个企业服务器、3 个并发客户端
SXWSWECLX00010
升级软件捆绑
Enterprise Server for Windows
Enterprise Central 升级 – 5 台或更少的企业服务器
将带有 5 个或更少托管企业服务器的 Enterprise Central 从 EcoStruxure Building Operation 软件 3.x 版升级到 6.0。
SXWSWECUP30005
Enterprise Central 升级 – 10 台或更少的企业服务器
将带有 10 个或更少托管企业服务器的 Enterprise Central 从 EcoStruxure Building Operation 软件 3.x 版升级到 6.0。
SXWSWECUP30010
Enterprise Central 升级 – 2 台或更少的企业服务器
将带有 2 个或更少托管企业服务器的 Enterprise Central 从 EcoStruxure Building Operation 软件 4.x 或 5.x 升级到 6.0。
SXWSWECUP40002
Enterprise Central 升级 – 5 台或更少的企业服务器
将带有 5 个或更少托管企业服务器的 Enterprise Central 从 EcoStruxure Building Operation 软件 4.x 或 5.x 升级到 6.0。
SXWSWECUP40005
Enterprise Central 升级 – 10 台或更少的企业服务器
将带有 10 个或更少托管企业服务器的 Enterprise Central 从 EcoStruxure Building Operation 软件 4.x 或 5.x 升级到 6.0。
SXWSWECUP40010
附加选项
Enterprise Server for Windows
EC Hosting Pack -3,许可添加 3 台 Enterprise Server
(在原始 Enterprise Central 购买的规格的基础上)
SXWSWESEC00003
EC Hosting Pack -5,许可添加 5 台 Enterprise Server
(在原始 Enterprise Central 购买的规格的基础上)
SXWSWESEC00005
SW-EWS-1,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
仅可用于一个 Enterprise Server 或一个 Enterprise Central
SXWSWEWSX00001
SW-EWS-2,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
服务和消费,用于一个 Enterprise Server 或一个 Enterprise Central
SXWSWEWSX00002
SW-EWS-3,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
服务和消费,外加历史趋势日志数据,用于一个 Enterprise Server 或一个 Enterprise Central
SXWSWEWSX00003
SW-GWS-1,Web Services(通用获取)选项
用于一个 Enterprise Server 或一个 Enterprise Central
SXWSWGWSX00001
SW-SNMP-1,经由 SNMP 选项的报警通知
用于一个 Enterprise Server 或一个 Enterprise Central
SXWSWSNMP00001
Building Operation 个人仪表板选项,每台服务器需要 1 个,让登录该服务器的用户具有个人仪表板功能
用于一个 Enterprise Server 或一个 Enterprise Central
SXWSWDASH00001
SW-ECDBTS-1、TimescaleDB 连接选项
针对一个 Enterprise Central
SXWSWECDBTS001
EcoStruxure 构建操作,Microsoft SQL Server 连接选项
针对一个 Enterprise Central
SXWSWECDBMS001
EcoStruxure Building Operation,AVEVA PI System 连接选项
针对一个 Enterprise Central
SXWSWECDBPI001
管制行业合规包选项
用于一个 Enterprise Server 或一个 Enterprise Central
SXWSWCMPLPK001*
SW-ECPDF-1,Building Operation PDF 签名选项
针对一个 Enterprise Central
SXWSWECPDFSS01
SAML 认证选项
针对一个 Enterprise Central
SXWSWECSAML001
Semantic DB Plus 2 CPU 核心
一个语义数据库的附加并发查询
SXWSWSTDBAC002
Semantic DB Plus 6 CPU 核心
一个语义数据库的附加并发查询
SXWSWSTDBAC006
Semantic DB External Use Plus 2 CPU 核心
启用来自外部工具的查询和其他并发查询
SXWSWSTDBEUAC2
Semantic DB External Use Plus 6 CPU 核心
启用来自外部工具的查询和其他并发查询
SXWSWSTDBEUAC6
Sustainability Pack 选项
适用于一个 Enterprise Central for Windows
SXWSWECSUSPKW1
Enterprise Server for Linux
EC Hosting Pack -3,许可添加 3 台 Enterprise Server
(在原始 Enterprise Central for Linux 购买的规格的基础上)
SXWSWESECL0003
EC Hosting Pack -5,许可添加 5 台 Enterprise Server
(在原始 Enterprise Central for Linux 购买的规格的基础上)
SXWSWESECL0005
EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
仅适用于一个 Enterprise Server For Linux 或一个 Enterprise Central For Linux
SXWSWEWSL00001
EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
适用于一个 Enterprise Server For Linux 或一个 Enterprise Central For Linux
SXWSWEWSL00002
EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
服务和消费,外加历史趋势日志数据,用于一个 Enterprise Server for Linux 或一个 Enterprise Central for Linux
SXWSWEWSL00003
Web Services(通用获取)选项
适用于一个 Enterprise Server For Linux 或一个 Enterprise Central For Linux
SXWSWGWSL00001
经由 SNMP 选项的报警通知
适用于一个 Enterprise Server For Linux 或一个 Enterprise Central For Linux
SXWSWSNMPL0001
个人仪表板选项,每台服务器需要 1 个,让登录该服务器的用户具有个人仪表板功能
适用于一个 Enterprise Server For Linux 或一个 Enterprise Central For Linux
SXWSWDASHL0001
TimescaleDB 连接选项
针对一个 Enterprise Central for Linux
SXWSWECDBTSL01
Microsoft SQL Server 连接选项
针对一个 Enterprise Central for Linux
SXWSWECDBMSL01
AVEVA PI System 连接选项
针对一个 Enterprise Central for Linux
SXWSWECDBPIL01
管制行业合规包选项
适用于一个 Enterprise Server For Linux 或一个 Enterprise Central For Linux
SXWSWCMPLPKL01*
PDF 签署选项
针对一个 Enterprise Central for Linux
SXWSWECPDFSSL1
SAML 认证选项
针对一个 Enterprise Central for Linux
SXWSWECSAMLL01
Sustainability Pack 选项
针对一个 Enterprise Central for Linux
SXWSWECSUSPKL1