earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2022, 2023, 2024
14/03/2024

Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Eje derecho

Puede usar la pestaña Eje derecho de WebStation para cambiar la configuración del eje derecho de un gráfico de tendencias.

 
action_zoom_plus_stroke Pestaña Eje derecho
Figura: Pestaña Eje derecho

Tabla: Pestaña Eje derecho

Componente

Descripción

Mostrar cuadrícula para el eje derecho Y

Seleccione Verdadero para mostrar las líneas de cuadrícula que se originan a partir de la escala del eje Y derecho.  Para obtener más información, consulte Visualización de las líneas de cuadrícula de un gráfico de tendencias .

Escala derecha

Select if you want to display the axis linear or logarithmic.

Autoescala del eje Y derecho

Seleccione Verdadero para activar la auto-escala. La escala del eje derecho se adapta automáticamente a las series visualizadas. Para obtener más información, consulte Configuración automática de la escala del eje Y .

Quite la marca para desactivar la auto-escala. Puede escalar manualmente el eje izquierdo introduciendo valores en los cuadros Eje Y derecho mínimo y Eje Y derecho máximo .

Eje derecho Y mínimo

Introduzca el valor mínimo del eje derecho Y. Para obtener más información, consulte Configuración manual de la escala del eje Y .

Eje derecho Y máximo

Introduzca el valor máximo del eje derecho Y. Para obtener más información, consulte Configuración manual de la escala del eje Y .

  • Series del gráfico de tendencias en WebStation
  • Menú Series del gráfico de tendencias
  • Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Eje X
  • Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Series