Productos WebStation
Funcionalidades: Localización
Versión del producto: 3.1, 3.2, 3.3
03/02/2020

Cómo cambiar los ajustes por temas de usuario

Cambie los ajustes por tema de usuario que se adapten a su pantalla.

Mostrar más
action_close

Puede seleccionar varios temas que controlan cómo se presenta WebStation.

Modo oscuro

Puede configurar WebStation para usar el modo oscuro:

  • Auto: use la misma configuración que en el navegador web y el sistema operativo. Si el navegador web y el sistema operativo están configurados para usar el modo oscuro, WebStation se ejecutará en dicho modo.

  • Habilitar: habilite el modo oscuro con independencia de la configuración del navegador web o el sistema operativo.

  • Deshabilitar: deshabilite el modo oscuro con independencia de la configuración del navegador web o el sistema operativo.

Modo tamaño

El modo tamaño ajusta las fuentes y los iconos al tamaño de su pantalla:

  • Auto: adapta el tamaño de fuentes e iconos al tamaño de la pantalla.

  • Pequeño: use iconos y fuentes pequeños.

  • Grande: use iconos y fuentes grandes.

Color de acento

El color de acento es el color usado en la barra de herramientas principal en WebStation. El color se puede cambiar.

El color de acento solo se puede configurar a nivel de sistema predeterminado.

Para cambiar los ajustes por temas de usuario
  1. En WebStation, en el menú Preferencias , haga clic en Opciones .

  2. Haga cllic en Cambiar ajustes de usuario .

  3. Haga clic en Ajustes por temas .

  4. En la lista Modo oscuro , seleccione si desea usar el modo oscuro.

  5. En la lista Modo tamaño , seleccione el tamaño de iconos y fuentes.

  6. Haga clic en Aceptar .

  • Configuración regional
  • Ajustes por tema
  • Menú Preferencias – Pestaña de entornos de trabajo
  • Configuración de usuario – Cuadro de diálogo Ajustes regionales