earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : eCommission SmartX Controllers, MP-V
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
12/08/2019
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Flux de l'équilibreur de débit

Utilisez ce flux de travail pour effectuer l'équilibrage du débit sur un seul contrôleur MP-V à l'aide de l'application mobile eCommission SmartX Controllers. La section se trouvant après l'organigramme contient des informations connexes.

Pour plus d'informations, voir Équilibrage de débit .

 
action_zoom_plus_stroke Flux de l'équilibreur de débit
Figure : Flux de l'équilibreur de débit
Se connecter et démarrer l'application eCommission

Démarrez l'application eCommission et connectez-vous en tant que technicien ou Flow Balancer.

Pour plus d'informations, voir Downloading and Starting the eCommission SmartX Controllers Mobile Application .

Se connecter à un contrôleur MP-V

Découvrez les contrôleurs présents sur le site et connectez-vous à un contrôleur MP-V simple.

Pour plus d'informations, voir Device Connection .

Configurer les points de consigne d'équilibrage de l'air

Vous configurez les points de consigne du contrôleur MP-V pour configurer les paramètres par lesquels le contrôleur est équilibré. Ces points de consigne incluent le point de consigne de débit maximal, sélectionné par défaut, et les points de consigne de débit intermédiaires et minimaux, facultatifs.

Pour plus d'informations, voir Configuration des points de consigne du contrôleur MP-V .

Équilibrer aux points de consigne

À l'aide de l'application eCommission, vous équilibrez le débit d'une unité VAV à chaque point de consigne désigné pour obtenir le débit d'air souhaité.

Pour plus d'informations, voir Équilibrage du débit au point de consigne de débit minimum, intermédiaire ou maximum .

Procéder à un contrôle manuel

Après avoir procédé à l'équilibrage de débit du contrôleur MP-V, vous pouvez procéder à un contrôle manuel sur deux composants du MP-V :

  • Contrôles manuels du débit d'air

    Une fois le processus d'équilibrage de flux automatisé terminé, vous pouvez éventuellement vérifier et commander les valeurs de débit d'air en effectuant une vérification manuelle.

    Pour plus d'informations, voir Réalisation d'un contrôle manuel du débit d'air .

Générer un rapport d'équilibrage de débit

Une fois l'équilibrage des flux terminé, vous pouvez utiliser l'application eCommission pour créer, ajouter, afficher ou supprimer des rapports d'équilibre de flux. Pour plus d'informations, voir Gestion des rapports d'équilibrage de débit .

  • Équilibrage de débit
  • Downloading and Starting the eCommission SmartX Controllers Mobile Application
  • Copy Object Type Names
  • Configuration des points de consigne du contrôleur MP-V
  • Équilibrage du débit au point de consigne de débit minimum, intermédiaire ou maximum
  • Vérification manuelle de la direction de la rotation de l'amortisseur
  • Réalisation d'un contrôle manuel du débit d'air
  • Gestion des rapports d'équilibrage de débit