earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos eCommission SmartX Controllers, MP-V
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 2022, 2023, 2024
10/09/2024

Informes de equilibrio de flujo

The Commission mobile application provides the user with a means to generate a flow balance report that documents several values:

  • Box capacity at 1 inch H20 (249 Pa)

  • Box measured flow

  • Hood measured flow for each setpoint used during balancing

  • Actuator stroke and rotation

  • Flow balance time and date

  • Any comments

Using the Commission mobile application, you can create, append, and delete flow balance reports. Flow balance reports are stored on the Commission mobile application mobile device and can be retrieved and shared using the file and e-mail applications of that mobile device or Windows 10 laptop.

Después de equilibrar el flujo de la unidad VAV, puede utilizar la aplicación móvil Commission para crear un nuevo informe de equilibrio de flujo, añadir un informe de equilibrio de flujo existente con información nueva, ver un informe de equilibrio de flujo existente o eliminar informes de equilibrio de flujo que ya no necesite.

Creación, adición, vista o eliminación de un informe de equilibrio de flujo

After flow balancing a VAV unit, you can use the Commission mobile application to create, append, view, or delete flow balance reports.

Para obtener más información, consulte Gestión de los informes de equilibrio de flujo .

Ubicación en el sistema de los informes de equilibrio de flujo

El archivo de informe de equilibrio de flujo está ubicado en la carpeta CommissioningTool\ FlowBalanceReport . Puede navegar hasta esta carpeta mediante uno de estos dos métodos:

  • Puede usar la utilidad de navegación de archivos de la que dispone el dispositivo móvil (por ejemplo, Explorador de archivos en dispositivos con Windows) para buscar el nombre de la carpeta.

  • Puede seleccionar y copiar todo el contenido del cuadro Ubicación y pegar el texto en el cuadro de búsqueda de la utilidad de navegación de archivos del dispositivo móvil (por ejemplo, Explorador de archivos) y, a continuación, ejecutar la búsqueda.

Aviso

Cuando haya localizado el archivo de informe, podrá exportarlo. Para ello, use la utilidad adecuada de su dispositivo y sistema operativo para transferir el archivo a otra ubicación.

  • Equilibrado de flujo
  • Gestión de los informes de equilibrio de flujo