L'application mobile eCommission SmartX Controllers permet à l'utilisateur de générer un rapport d'équilibrage de débit documentant plusieurs valeurs :
Contenance de boîte à 1" H20 (249 Pa)
Débit mesuré au boîtier
Débit mesuré au capot pour chaque point de consigne utilisé lors de l'équilibrage
Course de l'actionneur et rotation
Heure et date de l'équilibrage de débit
Commentaires éventuels
L'application eCommission vous permet de créer, ajouter et supprimer des rapports d'équilibre des flux Les rapports d'équilibre de flux sont stockés sur le dispositif mobile de l'application eCommission et peuvent être récupérés et partagés à l'aide des applications de fichier et de courrier électronique de ce dispositif mobile ou ordinateur portable exécutant Windows 10.
Après l'équilibrage de débit d'une unité VAV, vous pouvez utiliser l'application eCommission pour créer un nouveau rapport d'équilibrage de débit, ajouter un rapport d'équilibrage de débit existant avec de nouvelles informations, afficher un rapport d'équilibrage de débit existant ou supprimer des rapports d'équilibrage de débit inutiles.
Après avoir équilibré le flux d'une unité VAV, vous pouvez utiliser l'application mobile eCommission SmartX Controllers pour créer, ajouter, afficher ou supprimer des rapports d'équilibre de flux.
Pour plus d'informations, voir Gestion des rapports d'équilibrage de débit .
Le fichier de rapport d'équilibrage de débit se trouve dans le dossier CommissioningTool\ FlowBalanceReport . Vous pouvez accéder à ce dossier en observant l'une des deux méthodes suivantes :
Vous pouvez utiliser un utilitaire de navigation sur l'appareil mobile, par exemple File Explorer (appareils Windows), pour rechercher le nom du dossier.
Vous pouvez sélectionner et copier tout le contenu de la zone Emplacement , puis coller le texte dans la zone de recherche d'un utilitaire de navigation sur le dispositif mobile, par exemple Explorateur de fichiers, puis exécuter la recherche.
Une fois que vous avez localisé le fichier de rapport, il peut être exporté. Pour ce faire, utilisez l'utilitaire approprié sur votre appareil et votre système d'exploitation pour transférer le fichier vers un autre emplacement.