eCommission SmarX Controllers 移动应用程序向用户提供生成风量平衡报告的方式,该报告记录数个值:
1 inch H20 (249 Pa) 时的箱容量
箱测量的流量
平衡期间对每个设定点使用的罩测得的流量
执行器冲程和旋转
风量平衡时间和日期
任何注释
使用 eCommission 应用程序,您可以创建、补充和删除风量平衡报告。风量平衡报告存储在 eCommission 应用程序移动设备上,可以使用该移动设备或 Windows 10 笔记本电脑的文件和电子邮件应用程序进行检索和共享。
在对 VAV 单元进行风量平衡后,您可以使用 eCommission 应用程序创建新的风量平衡报告、在现有风量平衡报告中补充新信息、查看现有风量平衡报告或删除不再需要的风量平衡报告。
对 VAV 单元完成风量平衡后,您可以使用 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序创建、补充、查看或删除风量平衡报告。
有关更多信息,请参阅 管理风量平衡报告 .
风量平衡报告文件位于 CommissioningTool\ FlowBalanceReport 文件夹中。您可以使用以下两种方法之一导航到该文件夹:
您可以在移动设备上使用文件导航实用程序(例如文件资源管理器(Windows 设备))搜索文件夹名称。
您可以选择并复制 位置 框中的所有内容,再将文本粘贴到移动设备上的文件导航实用程序的搜索框(例如文件资源管理器)中,然后执行搜索。
一旦找到报告文件,就可以将其导出。为此,请使用设备和操作系统上的相应实用程序将文件传输到其他位置。